Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Indikatorstäbchen

  Indikatorstäbchen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Indikatorstäbchen“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Indikatorstäbchen
^

Indikatoren und Teststäbchen zur Anzeige und Kontrolle von Messergebnissen

Mit Indikatoren sollen Werte festgestellt werden, wie etwa der pH-Wert einer Lösung. Tests oder Teststreifen dienen dazu eine oder mehrere Substanzen aufzuspüren. So können bestimmte weibliche Hormone auf einen Eisprung hinweisen. Indikatoren und Teststäbchen sind auf die zu testendenden Substanzen vorbereitet und sparen damit langwierige Laborarbeit. Leicht können Zustände angezeigt oder Vorgänge kontrolliert werden.

Zu testende Substanzen

Die zu testenden Substanzen werden durch das entsprechende Fachgebiet bestimmt. Labor- und Analytik-Teststäbchen testen den pH-Wert oder die Wasserhärte, während im medizinischen Bereich Schwangerschafts-, Rheuma- oder auch Drogentests verwendet werden. Die Anwendungsbereiche sind jedoch noch weitreichender. So kann man die Sterilisierung von medizinischen Instrumenten oder auch die Sauerstofffreiheit in Kulturgefäßen prüfen. Nachgeschliffene Instrumente können mit Schärfetest-Streifen auf die Schärfe hin getestet werden. Auch Wasserteiche brauchen eine bestimmte Wasserzusammensetzung, weshalb neben der Wasserhärte auch Nitrit und Nitrat oder die Karbonathärte in bestimmten Konzentrationen eine Rolle spielen. Testtabletten und Teststreifen reagieren hier in unterschiedlichen Farben und machen es leicht, den Zustand des Teichs abzuschätzen und bei Fehlern zu korrigieren.

Testarten

Vom Alkoholschnelltest aus dem Straßenverkehr kennt jeder die Pusteröhrchen. In der Regel sehen Indikatoren und Teststäbchen anders aus. Auf einem länglichen, viereckigen Teststreifen sind Testfelder mit unterschiedlichen Substanzen untergebracht. Man nennt diese Form auch Teststäbchen oder Indikatorstäbchen. Der Vorteil der Teststäbchen ist, dass man sie am oberen Ende festhält und das Ende mit den Testfeldern in die Flüssigkeit eintaucht und anschließend mit einer Farbvergleichstabelle abstimmt und damit recht schnell das Testergebnis feststeht. Für komplexere Fälle wie den Rheumatest stehen Schnelltestgeräte zur Verfügung. Im Bereich der infektiösen Immunologie sind Teststäbchen im Einsatz, die wie ein einseitiges Ohrstäbchen aussehen, also nur auf einer Seite einen kleinen Wattebausch haben. Genutzt werden sie, um beispielsweise einen Chlamydienbefall der weiblichen Geschlechtsorgane abzuklären.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.