Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Holzschalenstuhl

  Holzschalenstuhl  (1.467 Angebote unter 27.904.700 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Holzschalenstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Holzschalenstuhl"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   98   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Holzschalenstuhl
^

Holzschalenstuhl für komfortables Sitzen

Der Holzschalenstuhl kommt in vielen Bereichen zum Einsatz. Es handelt es sich dabei um einen Stuhl mit einer Sitzfläche, die mit der Lehne verbunden ist und aus Holz besteht. Diese Holzschale ist auf einem Fußgestell aus Rundrohr befestigt. Im Gegensatz zu anderen Stühlen können die Holzschalenstühle auch in großer Menge platzsparend aufgestellt und bei Nichtgebrauch problemlos gestapelt werden, wodurch die Lagerung sehr wenig Platz in Anspruch nimmt. Mit Kunststoff-Bodengleitern an den Stuhlbeinen wird der Boden geschont.

Griffschlitze für den Transport

Wird der Stuhl häufig an unterschiedlichen Orten benötigt oder wird er immer wieder anders positioniert, so ist es wichtig, dass er über Griffschlitze in der Lehne verfügt. Dadurch kann er problemlos hochgehoben und gestapelt werden.

Polster und Reihenverbinder

Der Holzschalenstuhl ist auch mit Stuhl- oder Reihenverbindern erhältlich, die es ermöglichen, mehrere Stühle in einer Reihe zu verbinden. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn viele Stühle in einem kleineren Raum aufgestellt werden und nicht verrutschen sollen, zum Beispiel in Wartenzimmer von Artzpraxen. Für gemütliches Sitzen besteht die Möglichkeit, den Stuhl mit einem zusätzlichen Sitzpolster oder Polsterauflagen zu versehen.

Angenehmes Sitzerlebnis

Ein Holzschalenstuhl ist grundsätzlich ein gemütliches Sitzmöbel. Mit einer ergonomisch geformten Sitzlehne wird der Komfort noch erhöht. Daher kann der Stuhl auch im Büro als Bürostuhl verwendet werden. Die Verwendung von Holz als Sitzfläche und Stuhllehne sorgt für ein gemütliches Ambiente. Im Gegensatz zu Stoffbezügen auf Sitzmöbeln genügt es, bei Bedarf über die Sitzfläche zu wischen.

Unterschiedliche Farben

Da Holz mit jeder erdenklichen Farbe gestrichen oder lackiert werden kann, gibt es auch eine sehr große Farbauswahl bei Holzschalenstühlen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.