Die Haustürdichtung mit besonderer Dichtungshöhe
Die Hauptfunktion der
Türdichtung liegt darin, den Innenraum vor Feuchtigkeit, Zugluft und damit Temperaturunterschieden, sowie Schall bzw. Lärm abzugrenzen. Dabei kommen unter anderem
Schallschutz-Dichtungen, Rauchschutz-Dichtungen oder
Wärmeschutz-Dichtungen zum Einsatz. Um ein Verkratzen des Flurbodens durch Steinchen zu vermeiden, haben Haustüren zum Boden hin meistens einen breiteren Spalt als Wohnungstüren. Dies führt dazu, dass oft eine größere Dichtungshöhe für eine Haustürdichtung erforderlich wird. Die Ersparnis an Heizkosten, die durch eine gute Raumisolierung zu erreichen ist, ist nicht zu unterschätzen. Daher sollte man unbedingt auf eine passende Haustürdichtung achten.
Woraus sind Haustürdichtungen gefertigt?
Haustürdichtungen werden meist nicht an der Tür selbst befestigt, sondern in einer Nut entlang des Bodens oder auf dem Boden festgeklebt. Das Material muss witterungsbeständig sein, also am besten Sommer- und Wintertemperaturen, hohen Trocken- und Feuchtigkeiten sowie UV-Strahlen widerstehen, ohne dass sich die Farbe verändert oder das Material verzieht. Zudem wird eine gewisse Flexibilität gegen Zug- und Druckkräfte vorausgesetzt. Allen diesen Eigenschaften wird am häufigsten Kunststoff gerecht.
Die verschiedenen Kunststoffe
Die Haustürdichtungen bestehen aus Silikon oder aus thermoplastischen Elastomeren (TPE). Silikon ist temperaturbeständiger als Elastomer und bietet zudem ein weicheres Schließverhalten und mehr Toleranz. Elastomere stehen dagegen für einen spürbaren, komfortablen Schließdruck. Nicht unüblich ist es, dass die Haustürdichtungen auch je nach Hersteller über einen Metallkern im Kunststoff verfügen und dann entsprechend festgeschraubt werden müssen.
Maße und Farben
In Hinblick auf die Maße spielen die Nutbreite, die Nutlänge und die Falzbreite sowie Anschlagluft eine Rolle. Zudem werden Haustürdichtungen auch als Türschwellendichtungen angeboten. Für das verarbeitende Gewerbe werden die Dichtungen auf Rollen je 50 bzw. 150 Meter angeboten und können passend zugeschnitten werden. Je nach Bodenbelag kann die Haustürdichtung in der passenden Farbe gewählt werden. In der Auswahl findet man meist schwarz, braun, beige und weiß. Die Haustürdichtungen können teilweise auch noch mit zusätzlichem Silikon an Ecken und Kanten abgedichtet werden.