Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Harke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Harke“
Überbegriffe
Gartenrechen
Ob Beete abharken oder ein­ebnen, der Gartenre­chen ist das Gerät für die Bodenbe­ar­beitung.
Rasenrechen
Diese Rechen mit Grasfang­vorrichtung sind für das Säubern des Rasens von Grasschnitt und Laub bes­tens geeignet.
Bügelrechen
Durch den Bügel wird der Rechen stabilisiert und beim Einsatz in dichtem Bewuchs werden empfind­liche Gewächse geschützt.
Heurechen
Ein Heurechen eignet sich besonders gut zum Zusam­menfegen von Heu, Laub oder Kies.
Straßenrechen
Wird vorrangig beim Straßen­bau zum Planieren von Schotter und Kies einge­setzt.
Teerrechen
Auch Asphaltrechen ge­nannt, wird bei Straßen­bauarbeiten verwendet.
Kleinrechen
Sind vielseitig verwendbar, z. B. für Kleinarbeiten wie Säubern, Auflockern und Glätten von Beeten.
Friedhofsgerät
Diese kleinen Kombigeräte besitzen an den Enden je­weils einen kleinen Spaten und eine kleine Harke bzw. einen kleinen Rechen und sind besonders für die indi­viduelle Grabpflege ge­eignet.
Laubbesen
Zum Säubern und Belüften von Rasen oder für das Zu­sammenharken von Laub und Heckenschnitt bestens geeignet.
Schaufelrechen
Kombigeräte aus Schaufel und Rechen, mit denen sich auch große Mengen Laub schnell entfernen lassen.
Schneidrechen
Ist ein Kombigerät zum Be­sei­tigen von Moos und Rasenfilz sowie für das Zusammenrechen von Laub und Unrat.
Rillenzieher
Mit diesem verstellbaren Gerät lassen sich einfach und schnell Saatgut- und Pflanzrillen ziehen.
Planierrechen
Planierrechen werden zum Einebnen von lockerem Bo­den verwendet, z.B vor dem Verlegen von Rollrasen.
Feuerrechen
Diese Werkzeuge sind scharfkantig genug zum Anlegen eines Wundstreifens zur Eindämmung von Waldbränden.
Rosenrechen
Der spezielle Kopf erleichtert die Pflege von Rosenbeeten, ohne die Pflanzen zu beschädigen.
Kinderrechen
Kleinere Versionen der Gartenwerkzeuge für fleißige Helfer.
Rechen nach Material
Aluminiumrechen
Mit Zinken aus Aluminium sind diese Rechen leicht und haltbar.
Holzrechen
Die ein- oder auch zwei­seitigen Rechenbalken sind aus Holz gefertigt.
Kunststoffrechen
Rechen mit Zinken aus Kunststoff für leichte Arbeiten.
Funkenfreier Rechen
Rechen aus Aluminium-Bronze sind funkenfrei und explosionsgeschützt.
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Harke
^

Ein Rechen erfüllt mehr Aufgaben, als Rillen zu ziehen oder zu sammeln

Rechen sind nicht nur als Gartengeräte bekannt, sondern werden auch im Straßen- und Wegebau genutzt, als Kleingeräte multifunktional oder zum Bearbeitung kleiner Flächen, wie etwa Beete oder Gräber, oft eingesetzt. Von daher ist der Einsatzbereich der Rechen groß und es nicht leicht, das passende Modell zu finden. Da es je nach Einsatzbereich vielfältige Konstruktionsunterschiede gibt, vom Bügel über die Ausgestaltung und dem Abstand der Zinken bis hin zum Griff tragen ein paar Informationen zur richtigen Auswahl bei.

So finden Sie den passenden Rechen

Ein Bügelrechen hat neben Zinken an einer waagerechten Kante zusätzlich ein Verstärkungsrohr von jedem Kantenende zum Stiel. Das macht den Rechen sehr belastbar, wenn man mit viel Kraftaufwand arbeiten muss. Die optimalen Einsatzbereiche liegen daher in der Bearbeitung dichten Pflanzenbewuchses oder zur Verteilung des Asphalts im Straßenbau; er wird dann als Teerrechen bezeichnet.

Rechen mit mittiger Befestigung der Kante am Stiel

Die Rechen unterscheiden sich in ihrer Funktionalität vom Sammeln über das Rillenziehen für Pflanzrillen bis hin zum Glätten, Abharken oder Zusammenharken von Grasschnitt auf Untergründen in der Breite, Zahl und Form der Zinken.

Wenige, verstellbare und scharfe Zinken

Sie deuten in der Ausformung kleiner Messerklingen auf eine gute Bodenbearbeitung und aufgrund der Verstellbarkeit in der Zinkenbreite auf eine beste Verwendung zur Herstellung gleichmäßiger Saatrillen hin. Man nennt diese Rechen beispielsweise Rillenzieher.

Eine mittlere Anzahl von Zinken

Sie erlaubt eine gute Bodenberbeitung und außerdem, Beete einzuebenen oder schlicht abzurecheln. Die Kante ist nicht so breit, damit man flexibel arbeiten kann. Gartenrechen, Straßenrechnen und Heurechen gehören zu dieser Variante.

Viele Zinken und zusätzliche Verstrebungen mit dem Stiel

Der Rechen ist breit und vermeidet über zusätzliche Verstrebungen mit dem Stiel ein Verlust der gerechelten Teile über die Kante. Grasschnitt, Rasen, Heu oder Kies kann so bequem beseitigt werden.

Spezialmodelle für Sonderfälle

Laub ist relativ voluminös. Vor diesem Hintergrund werden Rechen angeboten, deren Zinken über eine Kante zum Besenstiel hin geführt und unter dem Begriff des Laubbesens bekannt sind. Dann gibt es so genannte Schneidrechen. Deren scharf geschliffene Zinken erlauben es, nicht nur Moos, Rasenfilz und Unrat zu sammeln.

Mobile Kleingeräte

Rechen in handlichen Ausmaßen sind für das Arbeiten im Hocken anstatt im Stehen konzipiert und nicht nur für die manuelle Bearbeitung kleiner Flächen gedacht. Kleingeräte sind auch mobil, wenn man sie mitnehmen muss, wie etwa zur Grabpflege. Hierfür werden als Friedhofsgerät oft auch Kombinationen zwischen Rechen und Spaten genutzt. Pflanzen und Pflege ist mit einem Gerät möglich. Für unterschiedliche Einsatzzwecke sind deshalb verschiedene Arbeitsgeräte geeignet.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.