Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handstrauchschere

  Handstrauchschere  (115 Angebote unter 27.603.979 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handstrauchschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handstrauchschere"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handstrauchschere
^

Handheckenschere - nutzen Sie Ihre Muskelkraft

In der Zeit der Sonnenkönige war in Form gebrachte Natur der sichtbare Ausdruck von Macht und Reichtum. Hecken, Bäume und Sträucher wurden geometrisch auf ein Zentrum ausgerichtet und zurechtgestutzt. Heute wird dieses Gesellschaftsideal eher durch Individualität und freies Wachsen ersetzt. Aber ein- oder zweimal im Jahr müssen auch heute Hecken oder Sträucher wieder in Form gebracht werden. Und was eignet sich dafür besser als eine für diese Arbeit entwickelte Heckenschere?

Mechanische Heckenschere

Die gute alte mechanische Heckenschere hat noch lange nicht ausgedient. Sie sieht aus wie eine handelsübliche Universalschere, nur halt ein 'wenig' größer. Die Griffe einer mechanischen Heckenschere sind zur besseren Ausnutzung der Hebelwirkung sehr lang gehalten und sollten wenn möglich mit rutschfesten Materialien oder gar Gummi ummantelt sein. Die Klingen oder Schneiden bei einer mechanischen Heckenschere sollten eine Länge von 20 bis 30 cm aufweisen. Somit können mehrere Triebe auf einmal abgeschnitten werden. Auf diese Weise stellt auch ein gerader Schnitt kein Problem dar.

Das Ergebnis überzeugt

Natürlich ist es sehr mühselig, auf diese Art die Hecke zu schneiden, aber das Ergebnis spricht für sich. Sie sehen selbst, mit einer Hand-Heckenschere kann man eigentlich nicht viel falsch machen und die Vorteile einer mechanischen Heckenschere liegen auf der Hand. Der Vorteil ist, sie kommen ohne jegliche Fremdenergie aus. Sie können mit ihr an jedem beliebigen Ort schneiden. Diese Heckenscheren verursacht keinerlei Lärmbelästigung.

Mit Astkerbe

Eine nützliche Funktion bieten guten Heckenscheren mit einer Astkerbe. Mit der Astkerbe können auch größere Äste mühelos zurück geschnitten werden. Eine leichte Heckenschere macht das Schneiden leichter, denn man sollte auch bedenken, dass man mitunter die Arme sehr lange hoch halten muss, um die Hecke zu schneiden. Auch bei den Klingen gibt es Qualitätsunterschiede. Hier sind Heckenscheren mit einem gehärtetem Wellenschliff sehr zu empfehlen, sie sind hohlgeschliffen und damit selbstschärfend. Diese Art von Heckenscheren reicht zum Schneiden kleinerer Hecken völlig aus.

Nähere Informationen

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Heckenscheren.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.