Die Gurtrohrzange für Rohre unterschiedlicher Querschnitte und Oberflächen
Die Gurtrohrzange gehört zu den
Rohrpumpenzangen und verfügt über eine selbstklemmende Hebelmechanik, wenn der Gurt gespannt ist. Der Vorteil der Gurtrohrzange ist, dass man polierte Oberflächen halten kann, ohne sie zu zerkratzen. Die
Rohre müssen nicht rund sein, sondern können wie häufig in der Lüftungs- und Klimatechnik im Querschnitt auch rechteckig sein.
Zur Verwendung
Die
Zange wird meist zur Schonung polierter Oberflächen, wie sie an verchromten Armaturen vorzufinden sind, sowie für Arbeiten mit Kunststoffrohren von Installateuren im Sanitärbereich verwendet. Allerdings nutzen Handwerke aller Art die Gurtrohrzange, wenn es sich um schwerzugängliche Stellen handelt, wo man Kunststoffrohre bearbeiten will.
Kurzbeschreibung
Die Gurtrohrzange gehört ebenfalls zu den Eingriffzangen. An dem vorderen Ende des Griffs ist der Gurt fix befestigt, wird meist um ein Kunststoffrohr gelegt, sowie dann durch eine Öse am Werkzeuggriff gezogen und durch die Hebelmechanik arretiert.
Das Material des Griffs
Hier gibt es zwischen den einzelnen Werkzeugen erhebliche Unterschiede. Mancher Griff besteht aus widerstandsfähigem Chrom-Vanadium-Stahl, während andere aus leichtem Aluminium oder Aluminiumlegierungen bestehen. Für die richtige Auswahl sind der Einsatz des Werkzeuges (nur Halten oder auch Transportieren) sowie das Gewicht des Werkstücks ausschlaggebend.
Unterschiede in den Gurten
Um polierte Rohre zu halten, ohne sie zu zerkratzen, sind Gurte aus Nylongewebe ideal. Zum Festhalten von Kunststoffrohren werden zum Teil auch Gurte aus verstärktem und rutschfesten Gummi oder Gewebeband verwendet.
Zu den Maßangaben
Die Maßangaben für die Gurtrohrzangen beziehen sich meistens auf die Zangenlänge, das Gewicht, die Gurtlänge und die Spannweite. Für Deutschland erfolgen die Angaben metrisch - überwiegend in Millimeter. Kommt das Werkzeug aus dem anglo-amerikanischen Bereich sind die Angaben zöllig. Da die Gurte in der Regel stufenlos verstellbar sind, benötigt man nur eines beider Werkzeugarten, bei dem der Arbeitsbereich stimmt.