Geschenkverpackungen - liebevoll und stilvoll verpacken
Geschenke hat jeder gern. Schön verpackt und mit einer
Grußkarte versehen regen sie zusätzlich
die Fantasie des Beschenkten an, denn er weiß ja nicht, was er bekommt. Es gibt unzählige
Arten, Geschenke zu verpacken - ob ein Geschenkkarton, Folie, Geschenkpapier oder Geschenktüten,
die Auswahl ist groß.
Was gehört zu einer Geschenkverpackung?
Das Geschenk, egal, worum es sich dabei handelt, wird meistens mit Geschenkpapier oder
Geschenkfolie verhüllt. Diese Verpackung verziert man dann mit Schleifen,
Karten und Sticker.
Da vielen Menschen das Einpacken in Papier und Folie zu aufwändig ist, stehen mittlerweile
diverse Geschenktüten, Geschenkschatullen, Geschenkboxen und Präsentkartons zur Verfügung.
Aber welche Geschenkverpackung ist die Richtige?
Grundsätzlich gibt es keine falsche Geschenkverpackung. Jedoch haben sich im Handel
verschiedene Geschenkverpackungen etabliert, um das Einpacken zu erleichtern.
Für Flaschen
Speziell für Flaschen sind verschiedene
Flaschenpräsentkartons erhältlich.
Diese bieten nicht nur eine schicke Verpackung, sondern gewährleisten auch beim Transport
eine sichere Aufbewahrung.
Geschenktüten
Auch Geschenktüten gibt es speziell
für Flaschen, doch die üblicheren Varianten sind Geschenktüten im Format DIN A4 und DIN A5.
Schnell und einfach können unförmige Sachen nett verpackt werden. Geschenktüten sind aus einem
stabilen Pappmaterial oder aus stabilerer Folie erhältlich. Auch hierbei gibt es unzählige
Varianten in puncto Farbe, Größe und Design.
Geschenkpapier
Mit Geschenkpapier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Geschenke können damit
entweder schlicht eingeschlagen werden oder man wendet verschiedene Falttechniken an. Bei
Geschenkpapier ist die Auswahl an Farben und Mustern besonders groß. Meist ist es in Rollenform
in Größen von 50 bis 70 cm Breite und einer Länge von 0,7 bis 100 Metern erhältlich.
Geschenkfolie
Klarsichtfolie eignet sich besonders für das Verpacken von Präsentkörben oder Produkte,
die sofort sichtbar sein sollen wie beispielsweise Blumen.
Geschenkbänder
Das klassische Geschenkband besteht aus Stoff und ist
mittlerweile durch Modelle aus Folie verdrängt wurden. Das häufig günstigere Kräuselband
findet immer mehr Absatz, obwohl ein Schleife aus Stoff mittlerweile als edel gilt.