Garagentorbeschläge – Schwere Tore leicht öffnen
So vielfältig die
Türtechnik bei Garagen gestaltet ist, so unterschiedlich sind auch die dafür einsetzbaren Garagentorbeschläge. Garagentore können mit Flügeltoren oder auch mit Schwingtore für Einfach- oder Mehrfachgaragen ausgestattet sein. Weiterhin gibt es Materialunterschiede: ob aus Holz oder Metall, einwandig ohne Dämmung und zwei- oder mehrwandig mit Dämmung – der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Entsprechend variieren die Torgriffe, Torschlösser oder Garagenantriebe.
Wie sich das Tor öffnet
Ältere Garagentore aus einem Stück, bekannt als Schwingtore, laufen am oberen Ende auf Rollen und Schienen nach hinten, so dass vorübergehend eine schräge, platzraubende Position des Tores entsteht. Neue Garagentore aus beweglichen, waagerechten Einzelteilen öffnen sich dagegen bei gleicher Technik fast komplett senkrecht und hängen danach platzsparend unter der Decke. Zudem sind für das langsame Schließen der älteren Schwingtore an den Seiten der Garage eingebaute Federn erforderlich, die den Platz für die Einfahrt reduzieren.
Garagentorschlösser
Garagentorschlösser unterscheiden sich von Türschlössern durch die senkrecht anstatt waagerecht beweglichen Schließbolzen. Das Torschloss hat zudem eine Vierkantaussparung für einen T-förmigen Griff. Der Schließzylinder für den Schlüssel unterscheidet sich hier in der Form von denen der Türen nicht. Das Torschloss sitzt innen hinter dem Tor, so dass man von außen um die Öffnung für den Zylinder noch eine Rosette als Einbruchsschutz anbringen kann.
Garagentorantriebe
Nicht nur bei schlechtem Wetter rechnen sich
Garagentorantriebe und automatische Tor-Entriegelungen bzw. Tor-Verriegelungen. Garagentorantriebe entlasten von der körperlichen Kraftanstrengung, die man zum Öffnen und Schließen eines Garagentores benötigt, das jetzt quasi automatisch per Knopfdruck erfolgt. Damit entfällt der zusätzliche Einbau von Schlössern und Griffen am Tor, so dass optisch eine Torfläche bleibt.
Die Notentriegelung
Die Notentriegelung wird dort verwendet, wo Garagen nicht über eine Nebeneingangstüre verfügen oder ein elektrisch betriebener Garagentorantrieb vorhanden ist, der bei Stromausfall nicht funktioniert. Die Notentriegelung arbeitet mechanisch und löst Sperrbolzen, so dass das Garagentor auch bei Stromausfall bedient werden kann. Je nach Ausführung der Entriegelung kann man sie von außen bzw. innen und außen betätigen.
Sicherheitsaspekte
Diebe versuchen gerne, Garagentore mit entsprechenden Brechstangen von unten her aufzuhebeln. Das gelingt jedoch nicht, wenn das Garagentor über seitliche Schließbolzen verfügt.