Kragarmregale - perfektionierte Lagerung von Langgut
Rohre, Latten, Träger und Tafeln sowie andere lange und besonders sperrige Güter platzsparend zu lagern, wird mit herkömmlichen
Regalsystemen zur Herausforderung. Speziell für diese Langgüter zugeschnitten sind so genannte Kragarmregale, die ohne die üblichen vertikalen Streben auskommen und dadurch die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit darstellen. Platzsparend, sicher, einfach zu bestücken und letztlich auch wieder zu entpacken - das sind die Vorzüge eines solchen Regals.
Der besondere Aufbau des Kragarmregal
Die vorteilhafte Konstruktion, die auf die vertikalen und vorderen Streben verzichtet, macht das Kragarmregal zu etwas Besonderem. So kann vor allem Langgut, das sonst nur mühsam eingelagert werden könnte, optimal verstaut werden. Nutzen Sie ein Kragarmregal, das durch den Wegfall der Regalböden besticht, sollten Sie unbedingt auf eine gleichmäßige Auflage des Lagergutes achten, um Ungleichgewichte zu vermeiden und eine sichere Auflage zu gewährleisten. Der Vorteil dieser Bauweise liegt darin, dass Sie die Regale ohne zusätzlichen Einstellaufwand verwenden können. Erweiterungssysteme, die durch verschiedene Streben, Sockel und Ständer ergänzt werden, machen Sie flexibel
Ein- oder beidseitiges Kragarmregal
Hierbei kommt es auf das Platzangebot, die benötigten Lagerkapazitäten und die Positionierung des Regals in Ihrem Lager an.
- Einseitige Kragarmregale erlauben häufig eine Fixierung und Verankerung an der Wand und nutzen so die vorhandenen Wandflächen der Halle optimal aus.
- Doppelseitige Kragarmregale hingegen sind besonders geeignet, wenn Sie die Regale frei stellen und Sie viel Kapazität benötigen. So kann auf einen Regalgrundträger von beiden Seiten Lagergut eingebracht und aufbewahrt werden. Platzersparnis lautet die Devise.
Ausrollbares Modell
Besonders praktisch sind
Roll-aus-Regalsysteme. Diese sind besonders kosteneffizient und ermöglichen zudem eine platzsparende Lagerung von Langgut. Die einzelnen Fächer sind bei den Regalen ausziehbar, was dem Regalsystem seinen Namen gibt. Dadurch ist bei der klassischen Gangaufstellung der Regale im Lager ein geringerer Raum nötig. Das Be- und Entstückung der Regalfächer erfolgt meist mittels Kran, was breite Gänge für Flurförderzeuge überflüssig macht.
Schräg ist sicherer
Gerade für Langgut, bei dem Sie Gefahr laufen, dass es wegrollt wie bei Rohren, sind
schräg angeordnete Kragarme vorteilhaft. Sie sorgen durch die schräge Anordnung dafür, dass das Lagergut nach innen in Richtung Regalständer rollt und sicher im Regal liegen bleibt.
Lastenträger
Wie bei jedem anderen Regalsystem ist auch beim Kragarmregal die Tragkraft von Bedeutung. Berücksichtigen Sie dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität der Regale. Zudem sollten Sie gerade beim Einsatz im Außenbereich darauf achten, verzinkte Varianten aufzustellen, die Witterungseinflüssen ohne Weiteres trotzen. Überdachungen sorgen für einen zusätzlichen Schutz des eingelagerten Langgutes.