Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Flachpack

  Flachpack  (69 Angebote unter 30.808.226 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flachpack“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Flachpack
Funktionen
☐
Übersicht

"Flachpack"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flachpack
^

Der Flachkarton – der praktische Karton für flache Waren

Der Flachkarton ist insoweit ein spezieller Fall, da er eine geringe Höhe aufweist als andere Kartons. Die Befüllung erfolgt je nach dem besser von oben oder von vorne, wenn es um flache Produkte wie z. B. Bücher, Platinen oder Ordner geht. In den Materialien, dem Aufbau und dem Innenleben gibt es viele Unterschiede. Wenn Sie ein paar Informationen vorab berücksichtigen, finden Sie schnell den passenden Flachkarton.

Orientierungspunkte für die richtige Wahl des Flachkartons

Sie wissen bereits, was Sie verschicken wollen. Daher sollten Sie auf das richtige Transportgewicht achten. Der Flachkarton sollte entsprechend geeignet sein. In der Stabilität des Materials gibt es Unterschiede. Während Pappe relativ leicht ist, sind Wellpappe und Karton zwar schwerer, aber auch stabiler. Scheuen Sie keine Portokosten, wenn es um die Sicherheit Ihres Gutes geht. Denn nur ein reibungsloser Transport gewährleistet dem Empfänger eine unversehrte Ware und spart diverse Reklamationen. Daneben muss Ihre Ware auch in den Karton passen. Wählen Sie daher die passenden Maße. Eine zusätzliche Hülle aus Kraftpapier schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und Transportschäden, da dieses Papier sehr resistent ist. Von den Farben her können Sie bei den Flachkartons meist zwischen weiß, grau und braun wählen. Weiß wird gerne im Food-Bereich genutzt, weil es einen sauberen und hygienischen Eindruck macht.

Weitere Eigenschaften der Flachkartons

Auch Flachkartons werden flach und platzsparend geliefert. Die Kartons sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Manche Hersteller setzen auf ein Griffloch, mit dessen Hilfe der Flachkarton schnell geöffnet werden kann. Je nach Material, das Sie auf den Weg bringen, können Sie zwischen zusätzlichen Haft- oder Klebeverschlüssen wählen. Wenn man diese Verschlüsse nicht mehr öffnen kann, ohne die Verpackung zu beschädigen, eignen sie sich gut für den Versand teurer bzw. wichtiger Sachen im Inland. Der Empfänger würde sofort merken, wenn sich jemand am Inhalt zu schaffen gemacht hat, und kann die Annahme verweigern statt zu reklamieren. Wenn Sie exportieren, beachten Sie bitte, dass der Zoll zu Kontrollzwecken das Päckchen öffnen darf. Um beim Kunden dennoch eine schöne Verpackung ankommen zu lassen, sollte sich das Paket auch wieder gut verschließen lassen.

Unterschiede im Aufbau der Flachkartons

Die meisten Flachkartons haben einen Deckel, der an einer Seite mit einer Seitenwand verbunden ist. Der Deckel wird in diesem Fall mit seinen Wänden über oder im Korpus des Päckchens verstaut. Eine andere Konstruktion sieht an der flachen Seite des Kartons überlappende Teile vor, die übereinander geschlagen werden und damit ebenfalls für ein stabiles Verpackungsergebnis sorgen. Für welche Art Sie sich entscheiden, hängt von Ihrem Produkt ab. Einen Ordner oder Buch können Sie auch an der flachen Seite von vorne in das Paket schieben. Wenn kein Haft- oder Klebeverschluss gegeben ist, vergessen Sie bitte nicht, die Verpackung z. B. mit Paketschnur oder Packband zu sichern.

Wie soll das Innenleben aussehen?

Das passende Innenleben Ihres Flachkartons wird vom Inhalt bestimmt. Im Food-Bereich ist eine nicht haftende, glatte Oberfläche ohne chemische Zusatzstoffe erforderlich. Versenden Sie allerdings elektronische Bauteile, sind diese vor Schäden durch Aufladung zu schützen. Hier ist der Einsatz von antistatischen Matten oder Luftpolsterfolien geeignet. Besser noch Sie nutzen die Vorteile einer ESD-Versandbox.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.