Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: flachfolie 50 meter, flachfolie 200my, flachfolie 80my
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Flachfolie

  Flachfolie  (128 Angebote unter 27.604.144 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flachfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flachfolie"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flachfolie
^

Flachfolie in Lager und Gewerbe

Im Bereich der Verpackung ist die Flachfolie ein bedeutendes Hilfsmittel. Besonders wenn es um das problemlose, schnelle und sichere Verpacken unterschiedlicher Waren oder Güter geht, bietet die Flachfolie rasche Hilfe. Dabei handelt es sich meist um eine Folie aus Polyethylen (mit niedriger Dichte, LDPE = low density), die einbahnig auf Rollen gewickelt wird. Dadurch sind die Entnahme sowie auch die Handhabung der Folie relativ einfach. Die Flachfolie wird nicht nur als Hilfsmittel beim Verpacken verwendet, sondern auch zum Abdecken, Auslegen, Abhängen oder als Schutz vor Staub, Wasser, Farben usw. eingesetzt.

Eigenschaften der Flachfolie

Diese Kunststofffolie ist auch weitgehend wasserdicht sowie witterungsbeständig und bietet dadurch einen optimalen Schutz vor Nässe. Aufgrund des geringen Gewichtes ist die Flachfolie auch für die Exportverpackung bestens geeignet. Sie wird auf Rollen geliefert, wodurch ein geringer Platzbedarf benötigt wird. Je nach Breite der Verpackungsfolie wird diese gefaltet oder ungefaltet auf den Rollen angeboten, damit eine Rolle nicht zu breit und dadurch unhandlich wird. Mit einem Schuber kann das Ende der Folie befestigt werden, so dass es nicht zur ungewollten Abwicklung kommt.
Die Flachfolie ist in unterschiedlichen Folienstärken lieferbar. Je nach Verwendungszweck werden stärkere oder weniger starke Produkte benötigt. Dabei kann die Flachfolie im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau, im Handel und in anderen Bereichen eingesetzt werden. Bestimmte Einsatzbereiche erfordern es, dass die Folie transparent ist, während in anderen Bereichen auch ein Aufdruck gewünscht wird. Bei der Verwendung der Flachfolie als Bucheinschlagfolie ist zum Beispiel ein Aufdruck unnötig, während im Baugewerbe durchaus auch Aufdrucke möglich sind.

Abdeckfolie für den Innen- oder Außenbereich

Eine spezielle Form der Flachfolie ist die Abdeckfolie. Hierbei wird zwischen Varianten für den Innen- und Außenbereich unterschieden. Der hauptsächliche Verwendungszweck der Abdeckfolie liegt darin, dass sie zum Abdecken bei diversen Arbeiten eingesetzt wird. So bedienen sich Maler und andere Handwerker der Abdeckfolie, um bei bestimmten Arbeitsvorgängen Böden und andere Gegenständen vor Schmutz, Staub und Nässe zu schützen. Für die einfachere Handhabung gibt es auch Abdeckfolie mit Klebeband in einem. Dadurch kann die Folie in einem Arbeitsgang mit dem Klebeband befestigt werden.
Eine weitere Variante ist die Paletten-Abdeckfolie, wodurch sich Waren effektiv vor Staub und Witterungseinflüssen aber auch Diebstahl schützen lassen.

Die Kaschierfolie schützt

Einen völlig anderen Einsatzbereich hat die als Flachfolie vermarktete Kaschierfolie. Hierbei handelt es sich um eine selbstklebende Folie, die zum Schutz von Etiketten, Chromatogrammen oder Postern usw. verwendet wird. Da diese eine Schutzfunktion erfüllt, sind Kaschierfolien transparent. So kann die Lesbarkeit der geschützten Dinge gewährleistet werden.

Luftpolsterfolie und Stretchfolien

Flachfolien können aufgrund ihrer Beschaffenheit für vieles verwendet werden. Damit lassen sich selbst sperrige Gegenstände wie Möbeln oder Maschinen optimal vor Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Um die Ware aber auf dem Transport für Stößen oder Schlägen zu schützen, empfiehlt sich die Verwendung von Füll- und Polstermaterialien bzw. Luftpolsterfolie oder Schaumfolie. Für den Schutz ganzer Paletten sind Stretchfolien ideal.

Flachfolie mit Lochung

Nicht nur die Stärke der Flachfolie kann dem Bedarf und den Anforderungen angepasst werden, sondern auch die Größe. Verschiedene Breiten, die auch gefalten auf Rollen gewickelt werden, ermöglichen einen vielfältigen Einsatz. Gelochte Ausführungen werden auf Kundenwunsch in verschiedenen Breiten und Abständen geliefert. Die Lochung der Flachfolie eignet sich vor allem bei Produkten mit Schmutzwasser. Soll die Luft beim Verpacken entweichen, bedient man sich am besten genadelten Folien. Um das Festkleben der Produkte an der Folie zu verhindern, sollte diese antistatisch sein. Hinsichtlich der Verarbeitung der Flachfolie ergeben sich für die verschiedenen Einsatzbereiche separate Vor- und Nachteile, welche die Folie bei der Handhabung und Verwendung besitzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.