Fensterfolien sind Dekoration, Licht-, Sicht- und Hitzeschutz zugleich
Um auch an
Fenstern interessante Akzente setzen zu können oder einfach nur einen Sichtschutz ohne lästige Rollos oder Vorhänge zu erzeugen, werden Fensterfolien eingesetzt. Vorteilhaft sind bestimmte Folien auch wenn es darum geht, Hitze und schädliche Strahlungsbestandteile des Sonnenlichtes draußen zu halten. Aber auch im Winter können Sie mit der richtigen Folie Energie sparen, indem die Wärme im Raum gehalten wird.
Fensterfolien als Eyecatcher
Bedruckbare Fensterfolien oder vorgefertigte mit Bildern versehene
Folien ermöglichen es, besondere Akzente an Fenster zu setzen. In Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen und Schulen lassen sich so triste Fensterfronten auflockern und bieten Platz zur kreativen Gestaltung. Durch die Möglichkeit, die Folien rückstandsfrei abzulösen und wieder neu zu verwenden, können selbst die Kleinsten mitwirken und ihre Ideen einfließen lassen. Bei bedruckbaren Blankofolien ist die Drucktechnologie zu beachten. Je nach vorhandenem
Drucker muss auf Inkjet- oder Laserdrucktechnik zurückgegriffen und auch die passende Folie gewählt werden.
Thermische Isolation
Einfache klare Fensterfolien mit thermischem Isolationsvermögen sorgen dafür, dass im Sommer die Hitze draußen und im Winter die Wärme drinnen bleibt. Je nach Isolierwert können sie eine nicht unerhebliche Energieersparnis erzielen. Ihre Heizung und
Klimaanlage kann in geringerem Maß genutzt werden.
Fensterfolien für Licht und Sicht
Wer nur aus Gründen der Thermoisolierung eine Fensterfolie anbringt und das sichtbare Licht hereinlassen will, sollte sich für eine glasklare Fensterfolie entscheiden. Möchten Sie sich vor neugierigen Blicken schützen, kann marmorierte oder milchige Folien gewählt werden.
UV-Schutz
Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Folienauswahl kommt dem UV-Schutz zu. Durch das Herausfiltern von Ultraviolettstrahlen wird ein Verblassen von Möbeln, Textilien und anderen lichtempfindlichen Materialien vermieden. Besonders bei der Verwendung an Schaufensterscheiben ist hierauf zu achten.
Zuschnitte oder laufende Meter
Je nach Scheibengröße kommen entweder passende Zuschnitte oder Meterware zum Einsatz. Um störende Absätze und Stöße, in denen sich Schmutz sammeln kann zu vermeiden, sollte die Folie immer im Ganzen auf die Scheibe gebracht werden. Nur so kann eine makellose Optik erreicht werden. Wichtig vor dem Anbringen ist es zudem, die Fenster ordentlich zu reinigen und von Fetten zu befreien.