Fineliner-Präzision auf ganzer Linie!
Finelinersind Faserschreiber mit besonders feiner Spitze. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und Linienbreiten, sodass für jede Anwendung der passende Fineliner vorhanden ist.
Ob für die Schule, den Beruf oder für zu Hause der Fineliner ist immer eine gute Wahl. Sie können z.B. mit dem klassischen schwarzen Fineliner schnell eine Notiz schreiben oder die bunten Fineliner zum Strukturieren von Hefteinträgen oder Arbeiten verwenden.
Die superfeine metallgefasste Spitze ermöglicht es exakt und präzise zu arbeiten, weshalb der Fineliner auch zu den wichtigsten Stiften beim Zeichnen gehört.
Bereiten Sie der unendlichen Suche nach dem geeigneten Fineliner ein Ende
STAEDTLER bietet ein umfangreiches Sortiment an Finelinern in höchster Qualität MADE IN GERMANY mit sinnvollen Produkteigenschaften, die die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Produkte garantieren. Egal ob Hefteinträge, Arbeiten oder kunstvolles Malen: Ihre STAEDTLER Fineliner unterstützen Sie dabei.
12 verschiedene Linienbreiten – Der pigment liner 308
Diese Art von Fineliner eignet sich perfekt zum filigranen Schreiben, Skizzieren und Zeichnen. Vor allem bei Arbeiten mit dem
Lineal oder Schablonen können Sie diesen Stift sehr gut verwenden. Ein weiterer Vorteil ist die
dokumentenechte Pigmenttinte, sodass dieser Stift überall zum Unterschreiben verwendbar ist. Außerdem bildet der pigment liner eine günstige Alternative zum Tuschezeichner.
Mit den 12 unterschiedlichen Linienbreiten haben Sie immer die Passende. Der pigment liner zeichnet sich durch
hohe Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit aus: Geschriebenes ist noch nach Jahren gut lesbar!
Farbenvielfalt und höchste Präzision – Der triplus® fineliner 334
Bei den
48 kräftigen Farben von neongelb über karminrot und wasserblau bis hin zu lachsfarben ist für jeden Anlass etwas dabei. Es sind Stifteboxen von 4 bis 42 verschiedenen Farben erhältlich. Spezielle 6er-Boxen sind dabei unsere Natur-, Pastell- oder Neonfarben. Sehr beliebt ist außerdem das Mobile Office oder die Black Box. Die
superfeine, metallgefasste Spitze mit einer Breite von 0,3mm ermöglicht zarte Linien zum Unterstreichen von Überschriften, Zeichnen von Konturen und Ausmalen von sehr detailreichen Mandalas.
Angenehm weiches Schreibgefühl – Der triplus® broadliner 338
Den
extrabreiten Fineliner als jüngstes Mitglied der triplus-Produktfamilie können Sie für entspanntes Schreiben und Malen verwenden. Durch die 0,8mm breite Spitze ist die Schrift- und Strichbreite erheblich dicker als die des triplus® Fineliners. Dies bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten und das alltägliche Schreiben wird zum kreativen Erlebnis. Dank der ungewöhnlichen Strichbreite können sich Hobby-Kreative künstlerisch neu ausleben. Der Schaft trägt die entsprechende Schriftfarbe des jeweiligen Stiftes in hochwertiger Matt-Optik und die aktuelle Palette enthält 20 brillante Farben.
Vorteile Fine- und Broadliner
Die Triplus Fineliner und Broadliner sind dank der Tinte auf Wasserbasis aus den meisten Textilien auswaschbar. Das Mix&Match-Logo zeigt die Eigenschaft, dass die Farben der triplus Modelle 334, 323 und 338 perfekt übereinstimmen. D.h. man kann sowohl die Fine- und Broadliner untereinander gut mischen, als auch den Fineliner mit unserem Filzstiften oder den Broadliner mit unseren Filzstiften. So bieten sie verschiedenste Optionen der kombinierten Farbgestaltung – vom großflächigen Ausmalen bis hin zu filigranen Mustern und Strukturen. Ein weiterer Vorzug ist der ergonomische Dreikant-Schaft. Er sorgt für entspanntes Schreiben und Malen.
Serienmäßig an Bord:
|
Dank der innovativen Tintentechnologie trocknet die Tinte zwar schnell auf der Schreib- oberfläche, der Stift jedoch trocknet trotz tagelangen Offenliegen nicht gleich ein.
Vorteile für Sie und die Umwelt: Kostenersparnis – der Stift hält länger, eine Ersatzbeschaffung wird erst später nötig. Bequemlichkeit – selbst in längeren Schreibpausen können Sie den Stift offen zur Seite legen, ein ständiges Umstecken der Schonerkappe entfällt.
|
|
MADE IN GERMANY - Die Fineliner sind hochwertige Produkte MADE IN GERMANY! Ihre Vorteile: Kostenersparnis – denn besonders langlebige Produkte müssen erst später ersetzt werden. Zukunftssicherung – mit dem Kauf von in Deutschland produzierten Artikeln tragen Sie zu einer Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland und somit zur Sicherung deutscher Arbeitsplätze bei. |
|
Unsere STAEDTLER Box ist eine außergewöhnliche Verpackung für außergewöhnliche Produkte: So praktisch ist die einzigartige STAEDTLER Box: Mit einem Handgriff ist sie als praktischer Stiftständer am Schreibtisch aufstellbar. Die STAEDTLER Box ist mit dem Deutschen Verpackungspreis 2006 für anspruchsvolle Designqualität prämiert. |
|
Airplane-safe-Eigenschaft: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. |
|
Efficient for ecology
STAEDTLER entwickelt clevere Produktlösungen, die nicht nur umweltgerecht, sondern vor allem auch effizient für den Anwender sind.
|
Fortschrittlich & doch Alltag
Für sein innovatives Produktdesign wurde unser Fineliner mit international anerkannten und begehrten Designpreisen geehrt. Das Produktdesign und die gute Qualität sind dafür verantwortlich, dass er jeden Tag auf fast der ganzen Welt unzählige Anwender findet. Von der Schule, dem Büro oder eigenem Schreibtisch sind die Fineliner nicht mehr wegzudenken, denn sie machen die Arbeit oder Schultätigkeiten bunter. So bringen Sie Farbe in ihren Alltag.
Sicherheit bei der Anwendung
Für Produkte wie den triplus fineliner wird beispielsweise die Tinte in den Labors bei uns in der Moosäckerstraße in den Fertigungshallen angemischt. Hier wird in modernen Fertigungsstraßen das Kunststoffgranulat für Kappen und Korpus geschmolzen und geformt. Es werden die feinen Schreibspitzen eingeführt und aufwändige Qualitätssysteme garantieren Präzision und Zuverlässigkeit eines jeden Schreibgerätes. Außerdem können die Fineliner nicht durch Papier durchbluten, was nervige Flecken auf der Rückseite des Papiers oder auf anderen Dokumenten verhindert.
Ihre Komfortzone
Die funktional hervorragende Produktgestaltung in Form & Farbe, Gebrauchstauglichkeit, Pflegefreundlichkeit und kunststoffspezifischen Vorteilen macht einen Teil Ihres Arbeitsplatzes und auch das kreative Malen in der Freizeit zur Komfortzone, denn Ergonomie steht für den effizienten und komfortablen Einsatz von Arbeitsmaterialien. In puncto Stift heißt das salopp gesagt, er soll gut in der Hand liegen. Bei unseren Stiften gelingt dies durch die bewährte Dreikantform, die zu einer besseren Haltung der Hand beim Schreiben und einer entspannteren Handmuskulatur beiträgt.
Neues Entdecken
Mit STAEDTLER Finelinern können Sie viele kreative Momente erleben und sich selbst und andere Tätigkeiten entdecken. Finden Sie heraus, wie schön man Flächen mit dünner Spitze ausmalen kann. Dabei ist es möglich einzigartige Farbverläufe durch Farbwechsel zu kreieren. Durch Kontraste wird ihr Werk extrem farbenfroh. Mit entspanntem Malen und Musik können Sie mit unseren Finelinern sogar eine Meditationsübung erschaffen.
Entspannt kreativ sein oder kreativ entspannen – ADULT COLOURING
"Adult Colouring" bringt nicht nur Farbe ins Spiel – es hilft Ihnen auch dabei, Ihren Alltagsstress hinter sich zu lassen und die Magie Ihrer eigenen Kreativität zu entdecken. Kein Wunder also, dass Millionen von Erwachsenen mit dem Malen beginnen und begeistert zum Malbuch oder Mandala greifen! Ausmalen fördert und fordert unsere Kreativität. Mit der großen Vielfalt an Farben und Varianten der Fineliner haben Sie unzählige Möglichkeiten, sich individuell auszudrücken.
Was einem wirklich wichtig ist, schreibt man mit der Hand – HANDLETTERING
Unsere Handschrift lässt sich durch nichts ersetzen! Texte, die einem am Herzen liegen, schreibt man weder am Computer noch schickt man sie per SMS. Dabei geht es nicht darum, den Computer zu verteufeln. Er ist aus unserer Zeit überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber auch die Handschrift hat ihre Berechtigung. Denn eine Handschrift macht Texte bedeutsam und fühlbar.
Ordnung und Struktur in deine vielen Aufgaben zu bringen - BULLET JOURNALLING
Durch die immer schneller werdende Zeit, durch Aufgaben und Termine wird es immer schwieriger alle wichtigen Informationen für den Alltag im Kopf zu behalten. Bullet Journaling ist ein System um die vielen Termine und To-Dos auf die Reihe zu kriegen. Diese werden dabei stichwortartig aufgezählt und bekommen ein Kästchen, das abgehakt werden kann. Die aufgelisteten Sachen können jetzt detaillierter gestaltet werden z.B. mit Sternchen (Favorit) oder ein Ausrufezeichen (wichtig). Des Weiteren werden ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen erstellt, welche der besseren Orientierung dienen sollen.
STAEDTLER ist mit einer über 175-jährigen Firmenhistorie eines der ältesten Industrieunternehmen in Deutschland und stolz auf seine lange Produktionstradition „made in Germany“. Innovationen auf Produktebene und für Herstellungsverfahren stammen alle aus dem eigenen Haus. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von STAEDTLER wird kontinuierlich und vorausschauend an neuen Ideen gearbeitet, um noch bessere Schreib-, Mal-, Zeichengeräte und Kreativprodukte zu entwickeln.
Als internationales Unternehmen mit hoher Exportquote vertreibt STAEDTLER seine Produkte weltweit in über 150 Ländern mit 23 Niederlassungen sowie sechs Produktionsstandorten und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter, davon arbeiten 1.200 in Deutschland.