Tintenroller und Feinschreiber: eine Mischung aus Füllhalter und Kugelschreiber
Tintenroller und Feinschreiber sind eine passende Alternative, wenn Sie sich zwischen
Kugelschreiber und
Fühlhalter nicht entscheiden können. Tintenroller sind sehr einfach und bequem in ihrer Handhabung und eignen sich für alle, die gern und viel schreiben und dabei nicht auf den besonderen Schreibkomfort verzichten möchten. Sie sind genauso einfach zu bedienen wie ein Kugelschreiber und erzeugen ein ähnlich schönes Schriftbild wie ein Füllhalter.
Wie funktioniert ein Tintenroller?
Bei einem
Tintenroller wird ähnlich wie bei einem Kugelschreiber die Tinte über eine Schreibkugel abgegeben. Der Unterschied dazu ist, dass die Tinte sehr viel dünnflüssiger ist, was somit ein leichtes und schönes Schreiben ermöglicht. Die Schreibspitzen bestehen in ihrer Fassung meist aus Edelstahl, Kunststoff oder Neusilber. Die Schreibkugel selbst wird aus Hartmetall oder Keramik gefertigt. Ihr Durchmesser liegt bei 0,5 und 1,0 mm. Der Tintenvorrat erfolgt entweder über einen Faserspeicher oder über freie Tinte.
Bei diesem Schreibgerät handelt es sich um die einfachere Bauweise. Hierbei wird die Tinte in einen Kapillarspeicher aufbewahrt und über einen Tintenleiter an die Schreibspitze weitergegeben. Der Tintenfluss nimmt bei diesem System mit wachsender Entleerung des Speichers ab. Bei Systemen mit freier Tinte wird die in einem Tank befindliche Tinte über ein Regelsystem abgegeben. und somit ein unkontrollierbares Auslaufen unterbunden. Die Tinte wird bei dieser Bauweise gleichmäßig abgegeben und ermöglicht ein völliges Entleeren und ein Ausschreiben der Tinte bis zum Schluss.
Die verschiedenen Arten
Tintenroller
Der Tintenroller besteht aus einer festen Kugel und ermöglicht ein sauberes und perfektes Schriftbild. Er kann sowohl in der Schule als auch im Büro eingesetzt werden.
Fasermaler
Der
Fasermaler ist wohl besser als Filzstift bekannt. Das Schreibgerät besteht aus einem farbigen Gehäuse, einer Kappe, einem Polyesterfaserkern und einer Mine, welche durch das Auffüllen der meist farbigen Tinte gleichmäßig durchtränkt wird. Die robuste Miene sorgt für ein markantes Schriftbild, allerdings kann sie bei zu viel Druck auf dem Papier ausfransen und ein unschönes Schriftbild erzeugen. Die Fasermaler sind in verschiedenen Farben und Minenstärken erhältlich.
Fineliner
Der
Fineliner besteht aus einem Gehäuse und einer schlanken Mine. Er eignet sich sowohl zum Schreiben als auch zum Zeichnen und sorgt für ein exaktes Schriftbild. Diese Stifte empfehlen sich besonders für Skizzen oder Schablonenarbeiten. Allerdings sollten Sie auch bei diesen Stiften darauf achten, nicht zu sehr aufzudrücken, denn dadurch könnte die Miene ausfransen oder sogar abbrechen.
Pinselmaler
Pinselmaler sind eine Kombination aus Pinsel und Fasermaler. Sie besitzen eine flexible Pinselmine, welche prädestiniert ist zum Zeichnen und Malen.
Kalligraphiestift
Mit einem
Kalligraphiestift geben Sie Ihren Schriftstücken eine ganz besondere Note. Diese Stifte empfehlen sich für kreative Arbeiten und handschriftliche Schriftstücke wie zum Beispiel für Urkunden, Einladungen oder Danksagungen.
Genaues und sauberes Arbeiten
Tintenroller und Feinschreiber eignen sich durch ihre besonders geformte Mine für genaue und saubere Arbeiten. Sie verleihen jedem Schriftstück und jeder Handschrift eine eigene und spezielle Note und kommen vor allem beim Skizzieren, bei Schablonenarbeiten oder bei speziellen Schriftstücken zum Einsatz. Das große Farbsortiment lässt Ihrer Kreativität alle Grenzen offen.