eBook Reader - für ungestörtes Lesevergnügen immer und überall
Ob in der U-Bahn, im Bus auf dem Weg zur Arbeit, auf der Terrasse oder in den heimischen
vier Wänden, fast überall wird gelesen. Immer mehr Menschen sind überzeugt von den vielen
Vorteilen eines eBook Readers. Er ist klein, handlich, leicht, sieht chic aus und man kann
tausende Bücher auf ihm speichern. Wer hat schon tausend Bücher in der Tasche auf Reisen
dabei? Vielleicht bald Sie.
Verschiedene Ausführungen
Bei der Auswahl eines passenden Readers sollten Sie allerdings auf folgende Punkte
achten. Vor allem das Display ist wichtig, meist weist es eine Größe von 12 cm (5 Zoll) oder
15 cm (6 Zoll) auf. Alle Displays sind als Standard in Graustufen erhältlich. Das fördert die
Lesbarkeit, schont den Akku und ist eine Anlehnung an herkömmliche
Bücher. Unterschiede bei den verschiedenen Readern sind auch die
Anordnung der Tasten. Zum Umblättern sollten diese gut erreichbar sein. Auch das Vorhandensein
einer kompletten Tastatur ist teilweise von Vorteil, zum Beispiel bei der
Suche in einzelnen Büchern. Beim Kauf ebenfalls wichtig sind der Akku, die unterstützten
Formate und der Speicherslot.
eBook als Massenspeicher
Das Angebot bei den eBooks wächst ebenso rapide wie die Anzahl der Hersteller dieses
modernen Mediums. Es gibt diverse Internetanbieter für kostenlose eBooks. Es lassen sich auch
Bedienungsanleitungen auf den Geräten speichern, so dass diese bequem als Massenbibliothek
für Bücher, Musik und Bilder verwendet werden können. Heutzutage sind fast keine Grenzen mehr
gesetzt.
Wichtige Features im Detail
Das Display
Eine hohe Auflösung ist entscheidend bei der Wahl des Produkts. Sie sollten mindestens
600 x 800 Pixeln, bei 15 cm (6 Zoll) Bildschirmdiagonale, wählen. Auch müssen Sie darauf
achten, dass das Display mindestens 16 Graustufen anzeigen kann, optimal wären 64 Graustufen.
Aktuelle eBook Reader besitzen teilweise auch farbige Displays und können mehrere Formate
inklusive Bildern wiedergeben.
Die Bedienung
Bei der Bedienung kommen persönliche Vorlieben ins Spiel. Möchten Sie eher ein Gerät,
das nur aus einem Touchscreen besteht, oder eines mit Tasten beziehungsweise vollwertiger
Tastatur. Verschiedene Geräte besitzen hierbei lediglich Tasten zum Weiterschalten. Einige
Hersteller statten ihre Geräte auch mit vollwertigen Qwertz-Tastaturen aus. Das erleichtert die
Eingabe bei der Suche, aber auch zum Surfen in den eigenen eBookshops beim Bücherkauf.
Akkulaufzeit
Fast alle Geräte sind auf Dauerleistung ausgelegt. Man kann teilweise bis zu einer Woche
lesen. Nur beim Umschalten auf die nächste Bücherseite wird Strom verbraucht. Diese
akkuschonende Technik ist die Grundlage monochromatischer eBook Reader. Bei Readern
mit Farbdisplay sind hingegen platzsparende Computer eingebaut. Das reduziert die Akkulaufzeit
deutlich. Allerdings sind diese nicht mit Notebook-Akkulaufzeiten zu vergleichen. In den Geräten ist
nicht annähernd die Technik verbaut, welche den Akku stark belasten können. Die Laufzeit variiert
hierbei meistens bei der Nutzung von WLAN und UMTS zum Downloaden der Bücher.
Funktionen
Viele Player können PDF-Dateien und verschiedene Textformate wie .epub, .prc, .txt und .rtf abspielen.
Neuere Player auch Bildformate unter anderem .bmp, .jpeg, .gif und .png. Wer also ebenfalls eine
Digitalkamera besitzt, sollte beim Kauf eventuell darauf achten, somit ist
eine Nutzung des Readers als größere Anzeige für unterwegs in Erwägung zu ziehen. Moderne
Reader können auch Musik als mp3 abspielen.
Das macht sie zum multimedialen Einsatzgerät für unterwegs.
Einige Hersteller statten ihre Produkte auch mit einer Text-to-Speech-Funktion aus. Hierbei liest das
Gerät den Text vor. Das ist zum einen sehr bequem und auch für Menschen mit einer
Sehbehinderung eine große Erleichterung.
Speicher
Der eBookReader sollte einen internen Speicher haben. Standard
sind dabei 256 MB. Für eBooks ist das eine relativ gute Speicherkapazität. Sobald allerdings
Bilder und Musik ins Spiel kommen, braucht man eine andere Speichermöglichkeit im Reader.
Das Standardspeichermedium bei den eBook Readern ist die SD Karte.
Sie ist relativ klein, robust, preisgünstig und in mehreren Größen z. B. bis 32 GB erhältlich. Auf ihr
lassen sich normalerweise bis zu 5.000 Bücher speichern bei entsprechender Größe. In der
Gerätebeschreibung ist die unterstützte SD-Kartengröße hinterlegt. Die meisten Geräte können
dies auch bis 32 GB. Da sie einfach auszutauschen ist, kann man mehrere Karten unterwegs dabei
haben und somit relativiert sich die Speicheranzahl von Bildern, Musik und natürlich eBooks enorm.