Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Enteisungsspray

  Enteisungsspray  (47 Angebote unter 27.720.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Enteisungsspray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Enteisungsspray"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Enteisungsspray
^

Enteiserspray ersetzt den Eiskratzer

Enteiserspray spart in Unternehmen mit einer großen Fahrzeugflotte wertvolle Arbeitszeit. In vielen Firmen ist es nicht möglich, die Fahrzeuge über Nacht in Garagen und Hallen unterzustellen. Insbesondere in der Winterzeit führt das zu Problemen, da die Fahrzeuge zum Arbeitsbeginn langwierig von Schnee und Eis befreit werden müssen.

Enteiserspray schafft in wenigen Minuten freie Sicht

Unternehmen, die jedes Firmen-Fahrzeug mit einem Winter-Set ausrüsten, das Enteiserspray für die Scheiben und die Türschlösser enthält, können Fahrzeuge und Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn deutlich früher einsetzen. Fahrer und Außendienstmitarbeiter dieser Firmen müssen nicht mehr lange Zeit aufwänden, um die Schreiben mühselig mit dem Eiskratzer von Schnee und Eis zu befreien. Eingefrorene Türschlösser lassen sich in Sekundenschnelle aufschließen, wenn das Eis mit einem speziellen Enteiserspray für Türschlösser geschmolzen wird. Aus diesem Grund ist das Spray ein wichtiges KFZ-Zubehör.

Enteiserspray zur Frostbekämpfung, wo Frostschutz nicht möglich ist

Genau genommen handelt es sich bei Enteiserspray nicht um ein Frostschutzmittel, denn es schützt nicht vor Frost, sondern entfernt ihn, nachdem er bereits entstanden ist. Man sprüht einen dünnen Film des Enteisersprays auf die Scheiben des Autos, lässt es kurz einwirken und schon lässt sich das angetaute Eis leicht mit dem Scheibenwischer entfernen. Enteiserspray für Autoscheiben wird in Pumpflaschen ausgeliefert und lässt sich mikrofein auf den Scheiben zerstäuben. Zum Nachfüllen der Pumpflaschen wird die Flüssigkeit in einem umweltfreundlichen Nachfüllpack angeboten. Das Spray besteht aus einem vergällten Ethanol-Wasser-Gemisch und enthält neben Wasser Methylethylketon und Monoethylenglykol. Türschloss-Enteiser setzt sich aus einem Propan-Butan-Gemisch mit Ethanol zusammen. 

Enteiserspray schützt Schreiben vor erneutem Eisbefall

Aufgrund seiner Zusammensetzung schützt das Enteiserspray Scheiben nach der Anwendung für einige Zeit vor erneutem Eisbefall. Gleichzeitig schützt es die empfindlichen Gummidichtungen der Scheiben vor Beschädigungen, die durch extrem niedrige Temperaturen entstehen können. Mechanische Belastungen der Scheibe, die durch die Verwendung eines Eiskratzers entstehen und zu zerkratzten Scheiben führen, werden durch die Verwendung des Enteisersprays ebenfalls vermieden. Sollte das Enteiserspray auf den Lack geraten, so wirkt es sich dort ebenfalls nicht schädlich aus.
Machen Sie sich fit für den Winter - mit Scheibenenteiser und Eiskratzer. Diese und weitere Produkte finden Sie unter Winterartikel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.