Für naturgetreue Audio-Wiedergabe unentbehrlich: hochwertige Endstufen
Egal, ob im Auto, im heimischen Wohnzimmer oder bei Konzerten - Endstufen tragen überall wesentlich dazu bei, dass der Musikgenuss nicht in einem schwammigen Klangbrei untergeht. Die für den professionellen Einsatz gedachten Endstufen sind daher als
Breitbandverstärker ausgelegt, die in aller Regel ein deutlich größeres als das vom menschlichen Ohr wahrnehmbare Klangspektrum möglichst verzerrungsfrei und authentisch wiedergeben. Moderne Endstufen können dabei sowohl mit Leistungstransistoren als auch mit Röhren bestückt sein, wobei letzteren oft ein ausgeglicheneres und „weicheres“ Klangbild nachgesagt wird.
Einsatzbereiche
Mobile Endstufe
Aktuell werden kleinere Endstufen meist in Kraftfahrzeugen als Bestandteil von so genannten
CarHifi-Anlagen eingesetzt. Diese Endstufen sind mangels entsprechender Standards in verschiedensten Gehäusebauformen erhältlich und werden im Fahrzeug an einer möglichst unauffälligen Stelle fest eingebaut. Aufgrund der besonderen Einsatzbedingungen in einem Fahrzeug weisen die CarHifi-Endstufen einige charakteristische Merkmale auf:
- Sie verfügen aufgrund der kleinen Gehäusebauformen meist nur über eine passive Kühlung der Leistungstransistoren, also Kühlkörper aus Aluminium-Legierungen. Diese Transistoren werden wie bei stationären Systemen auch an den Kühlkörpern festgeschraubt.
- Statusanzeigen und Einstellmöglichkeiten sind bei Endstufen, die für CarHifi-Systeme gedacht sind, stark eingeschränkt aufgrund der kompakten Gehäusebauform.
- CarHifi-Endstufen sind ausschließlich mit Leistungstransistoren lieferbar. Röhrensysteme eignen sich aufgrund deren thermischer Eigenschaften nicht für den Einsatz in Kraftfahrzeugen.
- Aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten im Fahrzeug sind CarHifi-Endstufen mit speziellen, thermisch gesicherten und gegen Kurzschlüsse geschützten Netzteilen versehen.
- Die Energieversorgung der Endstufen wird über das Bordnetz des Kraftfahrzeugs sichergestellt.
Stationäre Endstufe
Stationär einsetzbare Endstufen unterscheiden sich technisch wie auch äußerlich signifikant von den CarHifi-Endverstärkern:
- Sie sind meist in größeren Gehäusen untergebracht, die teilweise auch dem standardisierten 48 cm (19 Zoll) Formfaktor entsprechen und sich somit im professionellen Umfeld von Tonstudios oder Beschallungsanlagen in Konzertsälen in dafür vorgesehenen Einbauschränken verbauen lassen.
- Die stationären Endstufen sind auch mit Endröhren bestückt erhältlich.
- Aufgrund der größeren Gehäuse lassen sich in stationär einzusetzenden Endstufen auch aktive Kühlungen unterbringen. Meistens werden hierzu sowohl für die Leistungstransistoren als auch für die Netzteile thermisch ansprechende Ventilatoren verwendet, die je nach Wärmeverlustleistung der Komponenten ihre Drehzahl automatisch sensorgesteuert regeln können.
- In stationären Endstufen sind bei hochwertigen Geräten unterschiedliche Einstellmöglichkeiten gegeben, die teilweise auch manuelle Frequenzanpassungen erlauben. Mit Hilfe von in die Endstufen eingebauten LCD-Displays können Equalizer- und Preset-Funktionen aufgerufen, modifiziert und abgespeichert werden.
- Nahezu alle Endstufen weisen verschiedenste LED-Statusanzeigen auf, die Übersteuerungen anzeigen oder auch die Belegung von Eingangsbuchsen optisch signalisieren können.
- Einige stationäre Endstufen lassen sich per Fernbedienung steuern.
Technische Merkmale
Gemeinsame Merkmale aller Endstufen sind aufgrund der hohen Ausgangsleistungen spezielle Schutzmechanismen, um beispielsweise die angeschlossenen
Lautsprecher nicht zu beschädigen. Dazu ist in die Endstufen eine so genannte Pop-Noise-Schaltung eingebaut, die das charakteristische Knacken beim Ein- und Ausschalten der Endstufen unterdrückt. Die Endstufen lassen sich zusätzlich bei mehrkanaligen Geräten auch in den so genannten Brückenmodus schalten (monaurale Wiedergabe des Audiosignals bei gleichzeitiger Bündelung der Verstärkerleistung) oder in den parallelen Wiedergabemodus (monaurales Signal auf beiden oder - sofern vorhanden - mehreren Kanälen).
Alle Endstufen verfügen zudem über einen Überhitzungsschutz, der die Leistungstransistoren oder Endröhren bei Überlast abschaltet, um eine Beschädigung zu vermeiden. Damit bei hochwertigen Endstufen das Eingangssignal nicht durch schlechte oder korrodierte Kontakte verzerrt wird, verfügen diese über vergoldete Anschlüsse, so dass eine verlustfreie Signalübertragung gewährleistet ist. Dabei wird natürlich auch die Verwendung entsprechend hochwertiger Kabel vorausgesetzt.