Netzkabel für jedes elektrische Gerät
Jedes elektrische Gerät, das nicht auf den reinen Batteriebetrieb ausgelegt ist, wird mit Hilfe eines Netzkabels an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Entsprechende Netzkabel sind je nach Geräteklasse in verschiedensten Ausführungen erhältlich und weisen unterschiedliche Qualitätsmerkmale auf.
Verschiedene Ausführungen an Netzkabeln
Netzkabel werden - je nach Anwendungsbereich - in aller Regel zwei- oder dreiadrig mit Kupferkabeln und einem Kabeldurchmesser von 0,75 mm² oder bei so genannten Warm- und Heißgerätekabeln auch 1 mm² gefertigt. Die einzelnen Kabel sind mit einem zusätzlichen, isolierenden Kabelmantel aus Kunststoff versehen. Sie können Längen bis zu mehreren Metern aufweisen und haben einen Durchmesser von etwa 6,5 mm. Die Stecker an beiden Seiten können sowohl gerade als auch abgewinkelt angebracht sein, um auch unter beengten Platzverhältnissen eine sichere Netzzuleitung zu gewährleisten, ohne dass das Kabel abgeknickt werden muss. In den meisten Fällen sind die Stecker angeschweißt.
Unterscheidungsmerkmale der Netzkabel
Netzkabel unterscheiden sich sowohl in der Kabelbeschaffenheit als auch bei den möglichen Steckverbindungen. Sehr weit verbreitet im europäischen Raum ist hierbei der dreipolige
Schukostecker (Schutzkontaktstecker), der aufgrund seiner Konstruktion auch an zweipoligen Aufputz-Steckdosen betrieben werden kann, wie sie international häufiger gebräuchlich sind. Während die zum Stromnetz hin gerichtete Seite je nach Länderstandard unterschiedlich geformte Stecker aufweisen kann, sind die geräteseitig angebrachten Stecker meist nur in wenigen, international genormten Varianten verfügbar:
Eurostecker oder Kleingerätestecker (CEE 7/16-Norm)
Der sogenannte
Eurostecker ist international auch außerhalb Europas sehr weit verbreitet und dient zum Netzanschluss von Geräten mit geringer Leistungsaufnahme. Der zweipolige Stecker ist für eine maximale Stromstärke von 2,5 Ampere ausgelegt bei einer maximalen Temperatur an den Kontakten von +70 °C. Damit eignen sich die Netzkabel mit Eurosteckern beispielsweise für den Netzanschluss von Akku-Ladegeräten oder auch Kleingeräten der Unterhaltungselektronik sowie kleinen PC-Druckern.
Kaltgerätestecker
Bei den so genannten
Kaltgerätesteckern handelt es sich um zwei- wie auch dreipolige Stecker, die für eine maximale Temperatur an den Stiften von +70 °C bei einer maximalen Stromstärke von 10 Ampere ausgelegt sind. Die Kaltgerätestecker finden sich hauptsächlich bei größeren EDV-Komponenten als Standardstecker wie beispielsweise bei Druckern, TFT-Displays, Kathodenstrahl-Monitoren, Computern und auch Notebook-Netzteilen.
Warmgerätestecker
Warmgerätestecker sind für Geräte mit höherer Leistungsaufnahme konzipiert. Die dreipoligen Stecker sind für maximale Temperaturen an den Stiften von +120 °C bei einer Maximal-Stromstärke von 10 Ampere zertifiziert. Die im Gerät befindlichen Stecker sind anders als bei Kaltgerätesteckern aus Keramik, Metall oder besonders hitzeresistentem Kunststoff gefertigt. Die
Warmgerätestecker haben äußerlich die gleiche Form wie Kaltgerätestecker, sind jedoch mit einer Aussparung versehen, die einen versehentlichen Betrieb der Geräte mit einem ungeeigneten Netzkabel verhindert.
Heißgerätestecker
Für ältere Bügeleisen oder Kaffeemaschinen wie auch für andere leistungsintensive Geräte sind
Heißgerätestecker üblich. Sie sind für maximale Temperaturen von +155 °C an den Stiften bei maximal 16 Ampere ausgelegt. Wie die Warm- und meisten Kaltgerätestecker sind Heißgerätestecker dreipolig. Sie weisen jedoch zwei zusätzliche Aussparungen auf, so dass nur entsprechend zertifizierte Netzkabel mit den entsprechenden Geräten betrieben werden können.
Kleeblattstecker
Die umgangssprachlich wegen ihrer Bauform auch als „Micky-Maus-Stecker“ bezeichneten dreipoligen Kleeblattstecker kommen primär an Notebook-Netzteilen und neuerdings verstärkt bei kleinen Beamern zum Einsatz. Diese Netzkabel sind für maximale Temperaturen von +70 °C an den Stiften und eine maximale Stromstärke von 2,5 Ampere konzipiert.
"Rasiererstecker"
Die Netzkabel mit so genanntem „Rasiererstecker“ werden ausschließlich an Rasierapparaten verwendet. Die kleinen Gerätestecker sind zweipolig und mit kleinerem Abstand zwischen den Polen, so dass nicht versehentlich Kabel mit Kleingerätestecker verwendet werden können. Die Kabel sind meist spiralförmig gewickelt. Sie sind lediglich für eine maximale Stromstärke von 0,2 Ampere zertifiziert. Die maximale Temperatur an den Polen darf +70 °C betragen.