Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ecken-Simshobel

  ecken simshobel  (1 Angebot unter 28.225.485 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ecken simshobel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ecken-Simshobel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm (2 Angebote) 
Rali Absatz- / Eckensimshobel B30 mit auswechselbarem Wendemesser 30,7 mm Handlicher kurzer Hobel für Feinarbeiten in Ecken, Winkel und Falz. Mit auswechselbarem Wendemesser (zweischneidige Klinge)...
Karl Brück
6142
ab € 136,67*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema ecken simshobel
^

Der Ecken-Simshobel als Verwandter des Falzhobels

Der Simshobel und der Falzhobel sind in der Holzverarbeitung. Verwandte des Ecken-Simshobels. Der Simshobel zeichnet sich dadurch aus, dass das Messer der Breite des Hobels entspricht und damit auch das Hobeln bis in die Ecken möglich wird. Der Falzhobel dient dazu im Querschnitt eckige Aussparungen am Rande von Brettern zu schaffen. In Anschluss an das Arbeiten mit beiden Geräten kommt dann der Ecken-Simshobel zum Einsatz. Der ecken-Simshobel gehört zu den Handhobeln.

Vorteile

Der Ecken-Simshobel wurde in erster Linie dazu entwickelt, Fälze, Ecken oder Holzverbindungen sauber nachzuarbeiten. Weil das Hobelmesser so breit wie die Hobelsohle ist, lassen sich auch sehr gut Innenkanten bearbeiten, was etwa mit Putz- oder Doppelhobeln nicht der Fall wäre.

Kurzbeschreibung

Der Ecken-Simshobel besitzt ein schweres Eisen auf einem fein gefrästen Brett, sowie eine Rändelschraube zur Feinjustierung. Bei einem Neigungswinkel von 15 Grad und weiteren 25 Grad Fasenwinkel, kommt man gesamt auf einen Schnittwinkel von 40 Grad. Der relativ kleine Hobelkörper ist sehr häufig aus Bronze, damit der Ecken-Simshobel besser in der Hand liegt und gleichmäßige Bewegungen unterstützt. Auch wenn der Körper des Hobels höher ist, ist allen Ecken-Simshobeln gemeinsam, dass das Hobelmesser zumeist vorne am Anfang der Hobelsohle in steilem Winkel angebracht ist.

Verwendung

Zur Verwendung des Ecken-Simshobel ist bei manchen Modellen auf eine Verstellung der Maulbreite und auch der Schnitttiefe zu achten. Die Verstellung erfolgt dann mittels Schlüsseln und Hebeln. Wegen der Wechselklingen sollte man auf die Klingenbreite und -länge achten. Wie bei allen Hobeln wird das Ergebnis nur dann optimal, wenn man durch die Einstellungen des Messers einen möglichst dünnen und gleichmäßigen Span erzeugen kann.

Wichtig für gute Ergebnisse

Wichtig für gute Ergebnisse ist es, das Werkstück auf einer Hobelbank fest einzuspannen, so dass man es entlang der Maserung des Holzes in langen Zügen bearbeiten kann, der Hobel zudem gleichmäßig geführt wird und mit einem scharfen Messer ausgestattet ist.

Zubehör

Bestellt man den Hobel, sollte man Ersatzmesser gleich mitbestellen. Sogenannte Wendemesser sind auf beiden Seiten angeschliffen und halten daher doppelt so lange wie übliche Hobelmesser. Nur mit sehr scharfen Klingen erreicht man, dass die Holzfasern geschnitten statt unsauber abgerissen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.