Schnelle Montagearbeiten dank Druckluftnaglern
Mit einem Druckluftnagler können in kürzester Zeit größere Flächen montiert werden, wie im Pallettenbau oder beim Anbringen von Dachpappe. Sie stellen auch bei der Befestigung von Verschalungen und Holzverkleidungen eine große Zeitersparnis da. Der
Nagler schießt die Nägel, Stifte oder Klammern mit hohem Druck in das Material, und das viel schneller, als es mit einem handgeführten Hammer möglich wäre.
Die häufigsten Anwendungsbereiche:
- Zimmerei
- Dachdeckerei
- Parkettverlegung
- Transportkistenbau
- Pallettenbau
- Tischlerei
Nur das passende Magazin verwenden
Die Nägel sind in einem Magazin miteinander verbunden und werden automatisch weitertransportiert. Magazinierte Nägel sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich, unter anderem mit Rundkopf-, Anker-, Stauchkopf-, Dachpapp- und Wellnägeln. Selbstverständlich können die Geräte auch mit magazinierten Senkkopfnägeln befüllt werden. Dabei ist zu beachten, für welche Magazine und Nagelarten das jeweilige Gerät konzipiert ist. Eine falsche "Munition", die nicht für den entsprechenden Nagler geeignet ist, kann zu Funktionsstörungen und Unfällen führen.
Die Druckluftnagler unterscheiden sich auch in ihren Bau- und Funktionsweisen. Bei einem
Coilnagler befinden sich die Nägel auf einem Gurt in der Trommel und sind meistens draht- oder kunststoffgebunden. Für Arbeiten über Kopf ist der Einsatz von Streifennaglern von Vorteil, da sie über ein geringeres Gewicht verfügen.
Die Magazine gibt es in folgenden Bindungen:
- Draht
- Papier
- Leim
- Kunststoff
Betrieben werden die
Druckluftwerkzeuge meistens über einen Kompressor, der durch einen Luftschlauch mit dem Werkzeug verbunden ist. Da es nicht in jeder Situation möglich ist, den Kompressor aufzustellen, beispielsweise auf Dächern, gibt es Akku-Nagler mit
Druckluftkartuschen.
Sicherheitshinweise beim Arbeiten mit Druckluftnaglern
- Aufgrund ihrer hohen Lautstärke - zum Teil werden mehr 100 dB(A) erzeugt - sollten die Arbeiter einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Nagler mit Dauer- oder Kontaktauslösung sind besonders gefährlich und dürfen weder auf Baustellen, wechselnden Arbeitsplätzen noch zum Schließen von Kisten benutzt werden.
- Wegen der Rückschlaggefahr ist immer darauf zu achten, seitlich vom Gerät zu stehen.
- Auch beim Auffüllen der Magazine darf der Nagler niemals auf sich selbst oder andere Personen gerichtet werden.
- Achten Sie darauf, regelmäßig eine umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung durchführen.