Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Drehmomentwerkzeug  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Einsteckwerkzeuge
Weitere Informationen zum Thema Drehmomentwerkzeug
^

Drehmomentwerkzeuge gehören zur professionellen Werkstattausstattung

Die Ansprüche an Schraubverbindungen steigen stetig an, weil die Zugfähigkeit von Leichtbauwerkstoffen wie Kunststoffen und Aluminium geringer ist als bei Stahlwerkstoffen. Daher werden Schraubverbindungen leicht überbeansprucht und damit die Gewinde beschädigt, was zu Folgeschäden führt. Deshalb ist es erforderlich, Schrauben mit einer definierten Kraft vorzuspannen und dafür auch geeignetes Werkzeug notwendig. Hier greift man auf Drehmomentwerkzeuge zurück.

Zur Funktion von Drehmomentwerkzeugen

Drehmomentwerkzeuge übertragen als Schraubwerkzeug ein definiertes Anzugselement auf ein Verbindungselement wie eine Schraube oder Mutter, um die notwendige Klemmkraft zwischen den verbundenen Bauteilen auch während des Einsetzens der maximalen Belastung zu gewährleisten. Drehmomentwerkzeuge werden oft kalibriert ausgeliefert und müssen dann für den konkreten Einsatz nur noch justiert werden. Die Arbeitsbereiche reichen von ca. 1 Nanometer (Nm) bis hin zu 3.000 Nanometer (Nm).

Wo Drehmomentwerkzeuge genutzt werden

Die Automobilindustrie gibt etwa für Felgen unterschiedlichster Art, egal ob Aluminium oder Stahl, exakt einzuhaltende Anzugsmomente vor. Das gleiche gilt in der Implantationsmedizin für Zahnimplantate oder künstliche Hüftgelenke. Auch die Luft- und Raumfahrttechnik legt auf drehmomentgenauen Verschraubungen wegen der Sicherheit viel Wert.   

Unterschiedliche Arten

Nach DIN EN ISO 6789 unterscheidet man Drehmomentschlüssel in auslösende Typen (Klick- oder Knackschlüssel) und anzeigende Typen (Messschlüssel). Drehmomentschlüssel werden als manuelle Variante und als elektrische Ausführung angeboten. Es gibt auch Drehmoment-Schraubendreher und Uhrendrehmomentschlüssel.

Das Torsionsprüfgerät

Das Torsions-Prüfgerät dient dem Prüfen und Justieren von Drehmomentschlüsseln (Klick-Schlüsseln). Die Geräte gibt es als stationäre sowie auch mobile Geräte.

Die Einsteckwerkzeuge

In die Knarre lassen sich verschiedene Hilfsmittel einstecken, wie zum Beispiel
  • die Einsteck-Umschaltknarre für schnelle Richtungswechsel,
  • die Aufsteckknarre für elektrische Drehmomentschlüssel,
  • den Einsteck-Maulschlüssel für eine Vierkantaufnahme am Antrieb,
  • den Hahnenfuß als Maulschlüssel für einen Innenvierkantanschluss,
  • den Einsteck-Ringschlüssel in den Ausführungen metrisch, zöllig oder E-Profil,
  • Bithalter-Einsteckwerkzeug,
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug als Adapter zwischen verschiedenen Zollgrößen und
  • den Drehmoment-Vervielfältiger.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.