Mit der Drahtaustrenntechnik sind kaputte Autoscheiben schnell gewechselt
Wer sich neben Motor, Bremsen, Rädern und Fahrwerk, Karosseriearbeiten auch mit Öl- und Flüssigkeitsdiensten in seiner
Werkstatt beschäftigt, kommt nicht darum herum, sich bei den ein oder anderen Reparaturen auch um Autoglas zu kümmern. Im Großen und Ganzen kann man das Autoglaswerkzeug in zwei verschiedene Bereiche aufteilen, je nachdem ob es sich um die Drahtaustrenntechnik oder Ziehmesseraustrenntechnik handelt. Für die Drahtaustrenntechnik spricht, dass das Risiko einer Beschädigung der Karosserie durch Schnitte deutlich geringer ist und die Scheibe schnell gewechselt ist.Wann ein Steinschlag an einer Frontscheibe aus Verbundglas repariert werden darf und wann nicht, wurde gesetzlich geregelt.
Das erforderliche Zubehör
Während man für die Ziehmesseraustrenntechnik oft nur ein Werkzeug (
Ziehmesser, ev. Ersatzklingen oder ein Ziehmessersatz) benötigt, ist die Auswahl für die Drahtaustrenntechnik größer. Es gibt etwa
- Drahtstarter,
- Drahthalter und Drahtgegenhalter,
- Draht-Zuggriffe,
- Rund-, Schneide- oder Sägedraht bzw. auch
- Drahtschneidesätze.
Rund-, Schneide- oder Sägedraht
Runddraht mit geringen Durchmessern, (0,8 bis 22 Millimeter) oft auf Spulen zum Abwickeln, ist von Vorteil, wenn zwischen Glas und
Karosserie nur schmale Spalten existieren, ist aber genauso beständig wie Schneidedraht und reduziert das Risiko für Beschädigungen an Verkleidungen oder Armaturenbrettern. Schneidedraht benötigt man für geklebte Autoglasscheiben um die gebräuchlichen Kleberaupen zu durchtrennen. Sägedraht ist oft aus vermessingten Stahldrähten zusammengedreht und erlaubt sogar ein Durchdringen breiterer und härterer Kleberaupen.
Drahtstarter
Drahtstarter sehen aus wie ein am Drahtanfang befestigter Querbolzen und dienen dem Befestigen des Drahtendes sowie den Zuggriffen, mit denen man den Draht nebst Scheibe aus dem Rahmen heraushebt.
Drahthalter und Drahtgegenhalter
Schneidedraht wird gehalten, am Anfang mit dem Drahthalter für Außen und dem
Drahtgegenhalter für den Innenraum; oft sind sie über ein Gewinde zu verbinden.
Zuggriffe
Bei Schneide- und Sägedrähten benötigt man Zuggriffe. Das Verletzungsrisiko wird minimiert, wenn man zur Sicherheit selbstschließende Mechanismen bevorzugt.