Die Karosserie bildet die Außenhaut des KFZ
Der tragende Teil eines jeden Autos ist die Karosserie, denn sie bildet die Außenhaut und
muss vielen Belastungen standhalten. Sei es Wetter, Vandalismus oder Kratzer bei Fahrfehler -
die Karosserie bekommt meistens im Alter eines jeden KFZs sichtbare Schäden.
Austausch einzelner Teile
Grundsätzlich besteht eine Karosse aus einem Hauptgerüst, an dem Kotflügel,
Stoßstangen, Türen und Motorhaube
sowie Heckklappe verbaut sind. Bei Schäden kann man diese Teile austauschen.
Türen
Je nach Automodell hat ein Auto zwei Türen vorne, jeweils rechts und links. Bei Viertürern ergänzen die
Rücktüren jeweils rechts und links diese Bauteilklasse. Autotüren
bestehen aus Metall und besitzen eine Verglasung. Diverse technische Bauteile wie elektrische Scheibenheber,
in den Vordertüren meistens die komplette Seitenspiegelelektronik, die Türschlossmechanik und
Warnleuchten beim Öffnen der Türen sind darin eingebaut. Bei der Montage muss unbedingt auf die
Verkabelung geachtet werden, da dies zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen kann. Dadurch
ist die technische Betriebserlaubnis bei falscher Montage gefährdet.
Heckklappe
Zu den Türen zählt man ebenfalls Stufen- oder Fließheck sowie Coupévarianten der
Heckklappe. Dieses Bauteil enthält ebenfalls eine Verglasung.
Serienmäßig in der Heckscheibe sind Heckscheibenheizungen verbaut. Sie sollen das Vereisen
und Beschlagen bei Kälte verhindern. Zum Teil werden diese Drähte als Radioantenne genutzt.
Da sich Heckklappen vertikal öffnen lassen, sind diese variabel durch
Stoßdämpfer am Fahrzeug angebracht. Diese sind hydraulisch und
durch langjährige Benutzung verlieren sie sehr oft ihre Wirkung. Man kann sie relativ einfach austauschen.
Kotflügel
Es ist schnell passiert, einmal mit dem Auto beim Abbiegen eine Begrenzung übersehen und der
Kotflügel hat eine Delle. Grundsätzlich sind die Flügel starr und einzeln
am Tragegerüst des Autos angebracht. Somit lassen sie sich nicht wie Türen und Klappen bewegen.
Ein Austausch ist meistens unkomplizierter als bei den anderen Teilen der Karosserie, da sie häufig
keine elektrischen Bauteile enthalten. Sie befinden sich vorne und hinten am Automobil auf jeweils
der rechten und linken Seite.
Zierleisten
Ein optisches Highlight sind Chromzierleisten. Diese sind bei hochwertigen Automobilen
meistens an der Tür und entlang der Heckscheibe verbaut. Es gibt sie ab Werk vom Hersteller
oder als Zusatzbauteile für die individuelle Gestaltung. Bei vielen Fahrzeugen werden am
Fußboden Chromleisten angebracht, diese enthalten sehr häufig das Logo des Autoherstellers.
Im Außenbereich sind im Kühlergrill und an der Heckklappe meistens
Logos des Herstellers und die Motorenkennzeichnung vorhanden.
Tipp
Bei der Lackierung eines Automobils sollten Sie die Farbe auf verschiedene Karosseriebauteile
gleichmäßig auftragen. Denn beim Lackieren einer Partie kommt es sehr häufig zu Farbdifferenzen,
deshalb ist es ratsam, die jeweilige ganze Seite des KFZs zu lackieren.