Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Drückerstifte  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Drückerstifte
^

Drückerstifte für funktionsfähige Türdrücker

Sehr häufig werden im Rahmen der Türtechnik Einsteckschlösser genutzt. Austauschen kann man hier die Schließzylinder und die Drückergarnituren. Die Garnituren sind heute nicht nur funktionell sondern auch Stilelemente, allerdings kann man nicht jede Garnitur mit jedem Schloss verbinden. Die zwei Griffe einer Drückergarnitur sind in der Regel durch einen Drückerstift verbunden. Wird nur einseitig ein Türknauf genutzt, gibt es spezielle Drückerstifte. Der Vierkant-Vollstift hat in Deutschland für Zimmertüren einen Querschnitt von 8 x 8 mm und für Haustüren 10 x 10 mm.

Drückerstifte für mehr Sicherheit

Drückerstifte sind an unzähligen Türöffnungs- und Türschließvorgängen beteiligt, weshalb die Konstruktion, also das Zusammenspiel mit anderen Komponenten, auf Dauer reibungslos funktionieren muss. Auch zusätzliche Eigenschaften, wie die Funktion als Panikschloss, können nur realisiert werden, wenn etwa der Drückerstift zweigeteilt ist.

Einseitige Türdrücker

Hier unterscheiden sich die Drückerstifte danach, ob die Türblätter durchbohrt oder nicht durchbohrt sind.

Durchbohrte Türblätter

Für durchbohrte Türblätter endet der Drückerstift in einer sehr flachen Abschlussplatte, die auch als Kopfplatte bezeichnet wird. Der Schraubwechselstift hat bspw. gegenüber eine Schraube am Ende und ist zur einseitigen Befestigungen von Drückerlochteilen wie einem Türknauf bei durchbohrten Türblättern vorgesehen. Ein Spaltwechselstift hat dagegen im vorderen Bereich des Vierkants einen gezahnten Spalt und lässt sich daher nur bei geteilter Nuss nutzen.

Nicht durchbohrte Türblätter

Ist das Türblatt nicht durchbohrt (zum Beispiel bei Feuer- oder Wasserschutztüren), wird der natürlich vergleichsweise kürzere Stift durch eine bestimmte Technologie im Türblatt befestigt. Der Stabilwechselstift ist für einseitige Drückergarnituren konzipiert, wobei aus dem Vierkantstahlrahmen zusätzliche Nasen ragen, die sich im Türblatt verkeilen und ein Herausziehen des Stiftes damit fast unmöglich machen.

Türdrückerpaare

Bei Türdrückerpaaren kann der Drückerstift schon fix an einem Griff befestigt sein und wird nur noch durch das entsprechende Schloss- und Türblattloch geschoben. Am anderen Ende des Stifts wird dann der zweite Griff aufgesteckt und mit einem Splint gesichert. Schraubstifte als Drückerstifte werden von Schlossern als Produktionshilfsmittel genutzt, um die Länge des anzufertigenden Drückerstifts zu bestimmen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.