| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Doppelringschlüssel"Überbegriffe Unterbegriffe metrisch Zoll Satz |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Doppelringschlüssel | | | Der Doppelringschlüssel – mit einem Griff zwei Größen
Schraubenschlüssel sind manuelle Handwerkzeuge zum Lösen oder Festdrehen von Schrauben und Muttern. Im Gegensatz zu Schraubendrehern, die von oben angesetzt werden, werden die Schlüssel zwar von oben aufgestülpt aber mit einer seitlichen Drehbewegung genutzt. Unter den Schraubenschlüsseln wiederum unterscheidet man zwischen Gabel- oder Maulschlüsseln und Ringschlüsseln. Bei Ringschlüsseln ist innen ein oftmals Sechskant- oder Doppelsechskant-Profil angelegt.
Die Unterschiede
In der Auswahl der Doppelringschlüssel gibt es drei wichtige Kriterien:
- die Schlüsselweite, kurz SW genannt,
- die Form und
- das Material.
Zur Schlüsselweite
Ein Doppelringschlüssel hat zwei Schlüsselweiten, nämlich die SW1 für den kleineren Ring und die SW2 für den größeren Ring. SW1 schwankt zwischen vier und 85 Millimeter, SW2 zwischen einem und mindestens 90 Millimeter. Die beiden Ringe liegen in der Regel eine Stufe auseinander.
Viele Formen sind verfügbar
Um an schwer erreichbare Schrauben und Muttern heranzukommen bzw. auch bei engen Platzverhältnissen optimal arbeiten zu können, gibt es diverse Formen. Während mehr oder weniger gekröpft besagt, wie viel der Griffübergang zum Ring im Winkel von der Ebene abweicht, gibt es auch Formen des Griffs, die sich in der Aufsicht wie folgt unterscheiden:
- die C-Form,
- die S-Form und die
- gerade Form.
Zusätzlich gibt es auch noch abgewinkelte Doppel-Ringschlüssel, deren Ring etwas seitwärts angebracht ist.
Die Materialien
- Aluminium-Bronze, verschleißfest, beständig gegen Seewasser, Korrosion, Verzunderung, Erosion und Kavitation sowie bis 400 Grad Celsius wärmefest;
- Chrom-Nickel-Stahl oder Edelstahl als rostfreier Stahl,
- Chrom-Vanadium-Stahl, dem Grunde nach eine Legierung aus Stahl und Kohlenstoff unter Beimischung von Chrom oder Vanadium, kurz CV-Stahl;
- HPQ-Hochleistungsstahl, kurz hochfest, feinkörnig und günstig;
- Kupfer-Beryllium, eine leicht verformbare Legierung, die sich ebenfalls durch hohe Festigkeit auszeichnet;
- Sonderbronze für funkenfreie Werkzeuge, die höchsten Qualitätsansprüchen Herr werden sowie
- Stahl, was widerstandsfähig und zäh ist und eine große Härte besitzt, sich aber relativ gut bearbeiten lässt.
|
|
| | | |