Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Dispenser

  Dispenser  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dispenser“
Überbegriffe
Gastronomiespender
Diverse Spender aus dem Bereich Gastronomie, wie z. B. Brötchen- oder Ge­tränkespender.
Waschraumspender
Für Toiletten und Wasch­räume wichtige Spender, wie z. B. Seifen- oder Toi­lettenpapierspender.
Schuhcremespender
Spender für Schuhcreme verbessern den Service in Hotel und Geschäft.
Arbeitsschutz
Reinigungstextilien
Weitere Informationen zum Thema Dispenser
^

Spender sind hygienisch und einfach anwendbar

Egal, ob im Haushalt, in sanitären Einrichtungen, in Betrieben oder auch im medizinischen Bereich - Spender kommen überall zum Einsatz. Diese werden nicht nur für Flüssigkeiten, sondern auch für diverse Utensilien und Hygieneartikel verwendet. Das können zum einen Flüssigseifen, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Kosmetiktücher, aber auch Pflaster oder Papierhandtücher sein. Die Verwendung von Spendern ist hygienisch und kostensparend, da nur die wirklich benötigte Menge entnommen wird.

Spender für Flüssigkeiten

Das Händewaschen zählt zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen überhaupt. Flüssigseifenspender sind sehr viel hygienischer als ein Stück Seife. Außerdem  lässt sich flüssige Seife damit einfacher und sparsamer dosieren.

Seifenspender - für dosierte Seife

Bei diesem Spender wird der Behälter mit flüssiger Seife gefüllt und gibt mit Hilfe eines Pump-, Dreh- oder Druckmechanismus die dosierte Seife ab. Dabei unterscheiden sich Einwegspender, die jedoch auch wieder befüllbar sind, von festen Wandspendern, die vor allem in sanitären Einrichtungen ihre Verwendung finden.

Der private Bereich

Im Handel wird eine Vielzahl von Produkten in Spenderform angeboten. Die meisten Flüssigseifenprodukte werden bereits in Verpackungen mit integrierter Spenderfunktion angeboten. Sie können ohne Installation verwendet werden. Die Spender sind in verschiedenen Formen, Farben und aus verschiedenen Materialien erhältlich. Was Ihnen die Möglichkeit bietet, den Spender genau an Ihre Inneneinrichtung anzupassen. Zur Auswahl stehen die bereits befüllten Einwegprodukte, Modelle aus Kunststoff, Glas oder auch aus edlem Metall. Diese Spender sind nicht nur im privaten Bereich vorzufinden, sondern auch in vielen öffentlichen Räumen. Spender für den privaten Bereich haben in der Regel ein Fassungsvermögen von 500 ml und können dank Nachfüllpackungen preisgünstig mehrfach verwendet werden. Dies spart Ihnen nicht nur Geld, sondern auch Abfall. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich immer wieder eine neue Duftrichtung der Seife auszusuchen und können diese beliebig oft nachfüllen.

Der öffentliche Bereich

Der öffentliche Bereich bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten, weshalb die Seifenspender vor allem in Sanitärräumen nicht mehr wegzudenken sind. In der Regel handelt es sich um spezielle Ausführungen, die fest an der Wand montiert sind. Diese schäumen die waschaktiven Substanzen auf. Dank neuer Tenside wird dabei weniger Seife benötigt. Die Qualität und das Waschergebnis werden dabei keineswegs verringert.

Desinfektionsmittelspender wird immer häufiger eingesetzt

Um die Übertragung von Keimen, Bakterien und anderen Krankheitserregern zu verhindern, ist es nicht nur notwendig, sich die Hände gründlich mit Seife zu reinigen, es empfiehlt sich auch die Anwendung von Desinfektionsmittel. Die Zeiten, in denen es nur in Krankenhäusern verwendet werden, sind lange vorbei. Man findet die Desinfektionsmittelspender auch in Schulen, Kindergärten, sozialen Einrichtungen, selbst in Firmen und andern Einrichtungen. Die Desinfektion dient der Verminderung von Keimen, jedoch nur, wenn diese richtig angewendet wird:
  • Handflächen gut aneinander reiben.
  • Die Handoberseiten gut einreiben und vor allem zwischen den Fingern.
  • Die Handflächen mit gespreizten Fingern aneinander reiben.
  • Den Daumen mit der geballten Faust einreiben.
  • Die Fingerkuppen in den Handflächen der anderen Hand reiben.
  • Im normalen Haushalt wird eine Desinfektion eher nicht empfohlen. Da diese auch unbedenkliche Keime abtötet, die unser Körper für die Abwehr benötigt. Es genügt, die Hände mit hautfreundlicher Seife zu waschen.

Duftspender in verschiedenen Formen

Duftspender werden mit einer Kartusche befüllt und sind in der Regel batteriebetrieben. Sie versprühen einen angenehm frischen Duft in feinen Intervallen. Je nach Modell sind Duftspender überall aufstellbar oder an der Wand zu befestigen. Eine große Auswahl an verschiedenen Düften, Designs und Ausführungen ist erhältlich. Analoge Geräte können beispielsweise auf Tag- und/oder Nachtfunktion eingestellt werden. Die Sprühintervalle sind in der Regel in Fünferschritten wählbar.
Bei einem digitalen Gerät haben Sie den Vorteil, dass Sie es ganz individuell einstellen können. Einige Geräte zeigen Ihnen sogar die getätigten Sprühvorgänge an. Die Standardausführung ist meist aus weißem Kunststoff. Möchten Sie Ihrem Duftspender ein eigenes Design geben oder es für Werbezwecke einsetzen, können Sie den Spender mit Ihrem Firmenlogo bedrucken.

Pflasterspender - Pflaster immer griffbereit

Kleinere Unfälle passieren häufig. Egal, ob im Haushalt oder am Arbeitsplatz. Daher empfiehlt es sich, das nötige Verbandsmaterial so schnell wie möglich griffbereit zu haben. Nicht immer ist eine helfende Hand zur Stelle, die dem Verletzten sofort Erste Hilfe leisten kann. Sie können sich sicher vorstellen, wie schwierig es zum Beispiel ist, mit einer verletzten Hand einen Schrank oder eine Erste Hilfe Koffer zu öffnen, das Pflaster auszupacken und möglicherweise noch auszuschneiden.
Mit einem Pflasterspender sind die Pflaster schnell griffbereit und sofort benutzbar. Die Pflasterstrips können einzeln entnommen werden. In der Regel sind die Spender so konzipiert, dass sich bereits bei der Entnahme die Schutzfolie des Pflasters abzieht und es somit sofort auf die Wunde aufgelegt werden kann. Je nach Modell können die Spender an der Wand befestigt werden. Somit haben Sie immer freien Zugriff und im Notfall das Pflaster immer griffbereit.

Handtuchspender - die praktische und hygienische Alternative zum Handtuch

Handtuchspender sind eine praktische Alternative zu normalen Handtuchhaltern. Handtücher dienen zum Abtrocknen der Hände nach dem Waschen. Sie sind jedoch auch ein idealer Nährboden für Keime und Bakterien. Im normalen Haushalt lohnt sich ein solcher Spender eher nicht. Denn zu Hause werden Handtücher regelmäßig gewechselt. In der Gastronomie, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Bereichen, in denen sich viele Personen die Hände abtrocknen, ist ein Handtuchspender allerdings sehr empfehlenswert. Verschiedene Modelle werden angeboten so beispielsweise der Falthandtuchspender, der Handtuchrollenspender oder der Stoffhandtuchspender.

Handtuchrollenspender

Mit nur einem Griff ist ein frisches Papiertuch erhältlich und kann nach dem Abtrocknen direkt in den Müll geworfen werden. Die Papierhandtücher befinden sich auf einer Rolle. Je nach Bedarf können Sie verschieden viel Papier abrollen. Handtuchrollenspender kommen auch im Industrie- und Werkstattbereich zum Einsatz. Denn das Papier eignet sich auch für die schnelle Reinigung oder das schnelle Abwischen von Bauteilen. Mit Hilfe einer Abrissvorrichtung ist es ganz einfach, das Papier von der Rolle abzutrennen. Die Spender können zudem bequem und einfach an der Wand befestigt werden.

Stoffhandtuchspender

Die Variante des Stoffhandtuchspenders wird nur für Rollsysteme verwendet, eine spezielle Handtuchrolle ist dafür notwendig. Vorteile sind neben der berührungslosen Handtuchausgabe auch die vorgegebene Handtuchportion und die optimale Hygiene, da das benutzte Tuch vom frischen getrennt wird. Nach Benutzung wird das Handtuch automatisch eingezogen.

Falthandtuchspender

Neben diesen genannten Ausführungen gibt es auch die Falthandtuchspender. Dabei sind die einzelnen Falthandtücher beispielsweise in Zickzack- oder Lagenfalzung zusammengefaltet. Bei Entnahme eines Tuches wird sofort das nächste Tuch nachgezogen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.