Mit der Diamantschleiftechnik hartes Material glätten
Neben dem Bohren und Sägen spielt in der
Diamant-Technik auch die Diamantschleiftechnik eine wichtige Rolle. Die Diamantschleiftechnik erlaubt es, mit
Trockenbauschleifern, Betonschleifern oder auch
Nass-Steinschleifern harte Oberflächen zu glätten und einzuebnen, teilweise sogar zu polieren. Schlecht verlegte Böden aus Natursteinplatten können plangeschliffen werden. Aber auch Kleberreste, Spachtelmasse, alte Versiegelungen oder Beschichtungen können mühelos entfernt werden. Teilweise werden die Diamantschleifer auch zum Fräsen (Spanen mit meist senkrechter gerader Schnittbewegung des Werkzeugs) eingesetzt, wenn ein Teil des Werkstoffes eingeritzt werden muss. Das richtige Werkzeug macht alles möglich.
Unterschiede in den Maschinen
Im Rahmen der Diamantschleiftechnik werden Schleifer eingesetzt, die eine Schleifscheibe besitzen und dadurch recht leicht und handlich sind. Die handlichen Maschinen sind für Wände oder kleine Flächen gedacht. Zum Bearbeiten von Decken oder Böden kann man oft einen Stiel befestigen. Für größere Flächen sind Geräte besser geeignet, die drei gegeneinander rotierende Schleifscheiben haben, weil sie mit einer breiteren Arbeitsfläche ausgestattet sind. Die großen Maschinen sind sehr schwer und drücken die Schleifscheiben mit dem Eigengewicht auf den Boden. Ein Schleifer sollte über eine Wasser- oder Absaugvorrichtung für den gelösten Staub verfügen.
Trockenbauschleifer
Trockenbauschleifer werden meist im Innenausbau von Gebäuden zur Bearbeitung von Wänden und Decken verwendet. Mit den Schleifern lassen sich an Dämmplatten, Gipskartonplatten oder Vollwärmeschutz-Styroporplatten problemlos Unebenheiten an Übergängen glätten. Je nach Stiellänge unterscheidet man Kurzhals- und Langhalsschleifer.
Betonschleifer
Der
Betonschleifer lässt es als meist handgeführtes Werkzeug mit Absaugeinrichtung je nach Ausführung oft zu, auch anderes Material zu bearbeiten. Mit einer speziell geformten Schleifscheibe können Natur-, Verbundstein-, Waschbeton- oder Gehwegplatten mit Kurvenschnitten versehen werden. Mit der üblichen Ausstattung werden mineralische Untergründe geglättet oder Farbe vom Boden entfernt.
Nass-Steinschleifer
Werden in der Diamantschleiftechnik Nass-Steinschleifer eingesetzt, besitzen diese keine Absaugeinrichtung, dafür aber einen Wassertank oder Schlauchanschluss und ein Wasserdosiersystem zum Binden des Feinstaubes. Es können jegliche Steinmaterialien mit dem Schleifer bearbeitet werden.