Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Dachdeckerhämmer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dachdeckerhämmer“
Überbegriffe
Spitzhammer
mit eckiger Bahn, nach unten zulaufende Spitze; meist mit geschmiedeten Federn.
Schieferhammer
zum Zuschneiden und Behauen von Schiefer; z. T. mit seitlichem Nagelzieher.
Klauenhammer
Hammer mit großer Nagelklaue; z. T. mit Dülle oder eingelegten Federn.
Weitere Informationen zum Thema Dachdeckerhämmer
^

Dachdeckerhämmer als Werkzeug beim Dachbau

Dachdeckerhämmer sieht man in der Form der Schiefer- und Dachziegelhämmer im Wappen der Dachdecker. Die Hämmer werden z.B. in der Form der Spitzhämmer aber nicht nur von Dachdeckern, sondern auch von Geologen, Steinmetzen und Bergleuten verwendet. Im Bergbau wurde die Spitze auf das Gestein gesetzt und mit einem Fäustel auf die Bahn geschlagen um Gesteinsbrocken aus dem Fels herauszulösen.

Zur Form der Dachdeckerhämmer

Der Schieferhammer

Bei einem Schieferhammer läuft auf der einen Seite die Pinne spitz zu und zum Stiel hin gewandt in einer scharfen Schneide aus, um Schieferziegel behauen zu können. Um die Schneide zu schützen und Verletzungen zu vermeiden gibt es Kappen aus Leder.

Der Spitzhammer

Die Spitzhämmer haben eine in einer Spitze auslaufende Pinne, um Löcher in Dachziegel für Nägel zu schlagen oder auch die Schieferplatten zu bearbeiten.

Der Klauenhammer

Der Klauenhammer besitzt in der amerikanischen Form eine runde, glatte Bahn und auf der anderen Seite eine sich v-förmig auseinander spreizende Pinne, mit der man große Nägel aus dem Holz ziehen kann.

Der Stiel der Dachdeckerhämmer

Früher waren Hickory-Holz und Esche am weitesten verbreitet, da es sich um hartes, sehr widerstandsfähiges Holz handelt. Spitzhämmer sind auch mit handgeschmiedeter Kopfsicherung zwischen Stiel und Kopf erhältlich, was vermeidet, dass der Hammerkopf im Extremfall zum Flugobjekt wird. Die Griffe bestehen zwischenzeitlich auch aus Leder, Weich-PVC oder Glasfaser. Kopf und Stiel werden aus ergonomischen Gründen austariert.

Verschiedene Varianten

Den Dachdeckerhammer gibt es mit zusätzlicher mechanischer Hammerkopfbefestigung. Eine seitliche Öffnung im Hammerkopf dient als Nagelzieher für kleinere Nägel. Für große Nägel wird ein Klauenhammer verwendet, dessen Pinne gespalten ist und v-förmig nach außen auseinander läuft. Durch die lange Pinne hat man eine ausreichende Hebelwirkung, um die Nägel zu lösen.

Tipps und Tricks

Vorsorglich sollte man bei den Arbeiten mit Dachdeckerhämmern immer eine Schutzbrille tragen, denn der Schiefer der Dachziegel splittert gerne und führt sonst zu Augenverletzungen. Auch die passenden Arbeitshandschuhe schützen vor Splittern oder Nagelspitzen in den Händen. Wichtig ist natürlich – neben dem Schuhwerk - auch die Arbeitskleidung, die heute zu Tage den passenden UV-Schutz bieten sollte.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.