Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Crimpzangen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Crimpzangen
^

Crimpzange für sichere Kabelverbindungen

Mit der Crimpzange lassen sich Kabel und Stecker durch plastische Verformung miteinander verbinden. Verbindungen, die durch das Crimpen hergestellt werden, können nur schwer gelöst und in den wenigsten Fällen repariert werden. Die Crimpzange findet in den unterschiedlichsten Bereichen Verwendung. Daher gibt es dem jeweiligen Einsatzbereich entsprechend verschiedene Ausführungen. Das Prinzip der Crimpzange ist dennoch überall gleich. Sie wird vorwiegend in der Elektrotechnik und der Telekommunikation eingesetzt, findet aber auch zum Beispiel in der Viehhaltung, bei Speditionen, in Laboren, im Lebensmittelbereich und sogar in der Kosmetik Verwendung. Um die Crimpzange als passendes Werkzeug einzusetzen, müssen allerdings die zu verbindenden Stecker und Kabel crimpbar sein.

Was bei Crimpzangen zu beachten ist

Damit der Einsatz einer Crimpzange den gewünschten Erfolg bringt, bedarf es einer sachgemäßen Bedienung und richtigen Anwendung. In erster Linie ist die Verwendung von crimpbaren Teilen unabdingbar. Des Weiteren gehört ein ausreichender Kraftaufwand beim Crimpen dazu, damit sich die Teile ordnungsgemäß miteinander verbinden. Außerdem darf das verwendete Crimpwerkzeug nicht zu groß sein. Bedient man sich eines zu großen Werkzeugs, besteht das Risiko, dass feindrahtige Leitungen nicht ordentlich verpresst werden, wodurch Sauerstoff eindringend kann. Dieser verursacht eine erhöhte Gefahr für Korrosion an den einzelnen Teilen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich die nicht richtig befestigte Crimphülse wieder löst. Überdies ist darauf zu achten, dass beim Crimpen kein zu großer Druck auf die Crimphülse ausgeübt wird oder zu kleine Werkzeuge verwendet werden. Dies würde dazu führen, dass die zu verbindenden Teile beschädigt werden könnten, wodurch in weiterer Folge die Funktionstüchtigkeit dann eventuell nicht mehr gegeben ist. Fehlpressungen können passieren. Daher verfügen die meisten Modelle über eine Entriegelungsfunktion der Zwangssperre. So kann im Fall der Fälle die Crimpzange wieder geöffnet werden und bleibt weiterhin einsatzbereit.

Crimp-Gripzangen für umfangreiche Einsatzbereiche

Grundsätzlich unterscheidet man Crimpzangen nach ihrem Aufbau, Einsatzbereich und Verwendungszweck. Mit einer Crimp-Gripzange können mehrere Arbeitsgänge in einem Schritt ausgeführt werden. Während es sonst spezielle Crimpzangen für elektrische Verbindungen, das Abisolieren von Kabeln oder das Pressen von Kabelschuhen gibt, können mit der Crimp-Gripzange mehrere Arbeiten durchgeführt werden. Des Weiteren gehören auch das Herstellen von lötfreien elektrischen Verbindungen und das Abschneiden isolierter Kabel zu den Arbeiten, die mit dieser Crimpzange erledigt werden können. Durch die Verwendung von Zangen, welche sich automatisch auf die Größe der Crimphülsen einstellen, können zahlreiche Fehler bei der Handhabung vermieden werden. Diese kombinierten Crimpzangen verfügen über eine Zangenmechanik mit verschiedenen, genormten Backen, die unterschiedlich große Crimp-Werkzeuge aufnehmen können.

Crimpen – auf die Größe kommt es an

Nicht jede Crimpzange kann zum Crimpen von allem verwendet werden. Ausschlaggebend dafür, ob eine Crimpzange für das vorhandene Material wie zum Beispiel einer Leitung passend ist, ist die Stärke der Leitung. Crimpzangen können zwar meistens etwas verstellt werden, allerdings hält sich diese Möglichkeit in Grenzen. Daher ist vor dem Kauf unbedingt darauf zu achten, für welchen Einsatzbereich die Crimpzange definitiv benötigt wird. Ebenso sollte bereits im Vorhinein bekannt sein, ob die Crimpzange für Westernstecker, Koaxialstecker oder Kabelschuhe verwendet wird. Auch der Einsatz zum Crimpen von MC-Stecker und Buchsen ist möglich. Da nicht jede Ausführung für alle Arbeiten geeignet ist, gilt es, deren detaillierten Verwendungszweck bereits vor der Anschaffung zu kennen. Natürlich lassen sich mit kombinierten Modellen auch mehrere Arbeiten durchführen, dennoch erfordern spezielle Einsätze auch spezielles Werkzeug.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.