Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Bohrstange  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bohrstange“
Überbegriffe
Bohrstange zum Längsdrehen
Zur Aufnahme verschiedener Wendeschneidplatten, je nach Aufgabe.
Kleinstbohrstange
Bohrstange mit Kühlmittelzuführung zum Ausdrehen von Bohrungen.
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Zum Schneiden von Innengewinden.
Bohrstange für Schneideinsätze
Inneneinstechwerkzeug zur Aufnahme von Schneideinsätzen.
Bohrstangen-Set
Zur Aufnahme verschiedener Wendeschneidplatten, je nach Aufgabe.
Bohrstange für Bohrstahlhalter
Mit Gewinde zum Aufschrauben von Bohrstählen.
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Bohrstange
^

Bohrstange und Bohrkopf – Ein spanabhebendes Werkzeug-Team

Schneidwerkzeuge, die beim Drehen eingesetzt werden, gehören zu den spanabhebende Werkzeugen: Neben Gravierstichel, Drehlingen, Bohrstählen, Außengewindestählen gehören auch die Bohrstangen hier her. Unter den Bohrstangen finden Sie z. B.
  • Bohrstangen zum Gewindeschneiden,
  • Bohrstangen zum Längsdrehen,
  • Bohrstangen für Schneideinsätze,
  • Bohrstangen für Bohrstahlhalter und anderes.
Beim Drehen führt das Werkstück die rotierende Bewegung aus und nicht - wie etwa beim Fräsen- das Werkzeug. Beim Bohren dagegen dreht sich der Bohrer um seine eigene Achse und erzeugt eine zylindrische Vertiefung im Werkstück, auch Bohrung bezeichnet. Anstelle des Bohrers werden auch Bohrköpfe auf Bohrstangen genutzt.

Bohrstangen

Bohrstangen dienen mit dem Schaft als Verlängerung des Antriebs und bieten dem Bohrkopf bzw. den Schneideinsätzen hierfür eine passende Halterung und je nach Modell auch eine Kühlmittelzufuhr. Man sollte besonders auf die Form der Bohrstange achten. Diese muss z.B. für Sacklöcher geeignet sein die entstehenden Späne nach außen zu bringen.

Der Schaft

Der Schaft kann verschiedene Durchmesser besitzen. Sollte der Schaft zum Einspannen in die Maschine nicht passen, wird er mit der Drehbank passend gemacht.

Die Aufnahme für den Bohrkopf

Bohrstangen zum Längsdrehen für Wendeschleifplatten bieten eine andere Befestigung als Bohrstangen für Schneideinsätze, nur hier muss man nur den richtigen Artikel aussuchen. Oft benötigt man eine Bohrstange zur Überwindung von Größenunterschieden, etwa wenn Kleinstbohrstangen eingesetzt werden sollen.

Eine Behelfslösung

In einzelnen Fällen ist es so, dass man an der Bohrstange direkt –als Behelfslösung - das Schneidwerkzeug aufsetzen kann, ohne einen Bohrkopf zu verwenden.

Die Vorschubbewegung

Entweder wird die Bohrstange selbst bewegt oder aber der Bohrkopf kann sich auf der Stange wie auf einer Schiene bewegen. Zudem können auf einer Bohrstange zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Löcher auch einige Bohrköpfe parallel befestigt werden.

Beispiele für den Einsatz

Maschinenbaufabriken haben mit Bohrstangen und Messern Dampfzylinder von Lokomotiven ohne vorherigen Ausbau bearbeitet. Andere Firmen haben für Zylinder mit großen Durchmessern an einer Bohrstange gleich mehrere Bohrköpfe als Messerhalter befestigt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.