Der Betonschaber für saubere Fertigteile
Der Betonschaber wird zu den
Werkstattschabern gezählt und ist ein Profi-Bauhandwerkzeug. Der Betonschaber wird genutzt, um Betonwände – etwa für Betonfertigteile – zu glätten, indem man Schalungsgrate entfernt. Da der Betonschaber dazu auch an Wänden und Decken eingesetzt wird, besitzt er einen langen Stiel, der meistens aus Holz besteht.
Wer benötigt Betonschaber?
Betonschaber werden von Bauhandwerkern nicht nur verwendet, wenn es um das Glätten von Wohnraum, Industriehallen oder ähnlichem geht, sondern auch beim Bau von Technikgebäuden wie Kompaktstationen, Trafostationen, Raumzellen, Schachtbauwerken oder in der Signal- und Verkehrsleittechnik.
Zum Aufbau
Der Betonschaber besitzt einen langen Holzstiel von mehr als einem Meter Länge. Um mehr Kraft aufwenden zu können, kann am Stiel auch ein quer stehender Griff befestigt sein. Der Stiel ist über eine Tülle mit dem oft dreieckig geformten Kopf aus Hartmetall bzw. Stahl verbunden, bei dem an der breiten Seite vorne eine Befestigungsmöglichkeit für eine Schneidklinge zu finden ist. Der Stiel sowie die Schneidklinge werden über Schraubverbindungen am Metall gehalten. Der Stiel ist meistens aus sehr haltbarem und festem Holz wie Eschenholz gefertigt.
Die Schneidklinge
Um Beton zu entgraten muss die Schneidklinge besonderen Anforderungen standhalten. Zum einen muss die Schneide sehr scharfkantig sein und zum anderen nicht nachgeben. Letzteres erreicht man durch die Verwendung von Hartmetall wie Spezial- oder Werkzeugstahl, wobei sich Vanadium-Verbindungen als sehr zäh und damit verschleißfest herauskristallisiert haben. Eine möglichst scharfe Kante kann man durch die Verwendung von
Wendeplatten erreichen, ohne die Materialkosten für Ersatzteile bzw. Zubehör gravierend in die Höhe schnellen zu lassen. Ersatzklingen für den Betonschaber sollte man immer ausreichend vorrätig haben um eine qualitativ hochfertiges Arbeitsergebnis jederzeit erreichen zu können. Der zahlende Kunde dankt es. Die Schneidklingen können sich auch danach unterscheiden, ob sie einseitig oder beidseitig geschliffen sind.
Die Klingenbreite
Je nach Modell des Betonschabers gibt es unterschiedliche Klingenbreiten, die ab zehn Zentimeter bis hin zu mehreren zig Zentimetern zu haben sind. Man bedenke aber, dass eine breitere Klinge oft dazu führt, dass das Werkzeug insgesamt schwerer ist und damit auf in der Anwendung weniger ergonomisch und ermüdend wirkt.