Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: batteriesammelbehälter 9 liter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Batteriesammelbehälter

  Batteriesammelbehälter  (0 Angebote unter 27.908.560 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Batteriesammelbehälter"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Batteriesammelbehälter
^

Energie für die Zukunft

Gesetz zum Umweltschutz

Mit der Batterieverordnung wurde festgelegt, das ab dem 1. Oktober 1998 Batterien nicht mehr im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Hersteller sind mit dieser Verordnung verpflichtet, Batterien kostenlos zurück zu nehmen. Aber nicht nur die Hersteller, auch Händler müssen, soweit sie Batterien vertreiben, Altbatterien in ihrem Geschäft oder in unmittelbarer Nähe vom Endkunden kostenfrei zurücknehmen.

Wenn der "Saft" alle ist

Batterien enthalten wertvolle Metalle, welches wiederverwendet werden kann. Rohstoffe sind begrenzt bemessen, umso wichtiger ist es, in jeder Situation an Recyclingmöglichkeiten zu denken. Es gibt aber auch heute noch Batterien, die Schadstoffe enthalten, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Aus diesem Grund dürfen keine Batterien in den Hausmüll geworfen werden oder über andere Wege, außer dem Rückgabeverfahren, entsorgt werden.

Effizient sammeln

Batteriesammelbehälter bieten eine attraktive Alternative zur einfachen Kiste und bringen durch ihre hervorragend abgestimmten Eigenschaften noch einige Vorteile mit sich.

Wenn Sie als Händler schon einen Sammelbehälter aufstellen müssen, sollte dieser den Kunden ansprechen und nicht nur Platz wegnehmen. Von der einfachen Box über ausgeklügelte Designs im Stil von Batterien gibt es alles. Sorgen Sie dafür, dass die Sammelstelle ein Hingucker wird. Mit einem entsprechenden Hinweisschild rücken Sie den Behälter zusätzlich ins richtige Licht.

Da die Batteriesammelbehälter meist der Öffentlichkeit zugänglich sind, bestehen sie aus schlagfestem Kunststoff. Kunststoff ist leicht, so dass das Eigengewicht gering bleibt. Ideal ist es, wenn der Sammelbehälter zusätzlich säurebeständig ist. Batterien enthalten nämlich auch solche Stoffe. So ausgerüstet steht einer langen Lebensdauer des Batteriesammelbehälters nichts mehr im Weg.

Sichtschlitze sorgen dafür, dass Sie genau überwachen können, wie voll der Sammelbehälter ist. Ein Überquellen wird vermieden, und es sieht immer ordentlich um den Behälter aus, da niemand in Versuchung kommt, die Batterie einfach nur abzulegen.

Eine gute Möglichkeit, alte Batterien vorzusortieren, bieten Batteriesammelbehälter mit getrennten Boxen. So können Flachbatterien beispielsweise schon im ersten Schritt von Knopfzellen getrennt werden.

Batteriesammelbehälter nur für Händler?

Das Haupteinsatzgebiet der Batteriesammelbehälter sind der Handel und zentrale Entsorgungsstellen. Es gibt aber noch einige andere Faktoren, die einen solchen Behälter auch für Sie nützlich machen können:

  • Kommunen können zusätzlich etwas für den Umweltschutz tun und Sammelbehälter aufstellen.
  • Auch Händler, die keine Batterien vertreiben, können ihren Kunden ein Stück mehr Service bieten, indem sie eine Entsorgungsmöglichkeit schaffen.
  • Alle Unternehmen, in denen Batterien zur Anwendung kommen, können sich mit einem entsprechenden Batteriesammelbehälter ausstatten und sparen so die nervige Entsorgung bei jeder einzelnen Batterie. Es wird gesammelt und später abgegeben.
  • Schulen können Kinder bereits von Anfang an zu umweltbewussten Verhalten erziehen und Batteriesammelboxen aufstellen.

Fehlverhalten in der Entsorgung ist fast immer darin begründet, dass keine ausreichenden Möglichkeiten zur richtigen Entsorgung bereitgestellt werden. Wenn Sie feststellen, dass ein solches Defizit vorhanden ist, tragen Sie Ihren Teil zum Umweltschutz bei und stellen einen solchen Batteriesammelbehälter auf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.