Basketbälle für Sport und Freizeit
Wie kaum eine andere Mannschaftssportart wird Basketball auch in privaten Gärten und Hauseinfahrten gespielt, da ein
Basketballkorb auf kleiner Fläche aufgestellt werden kann. Man findet Basketballkörbe daher in
Sporthallen, auf Schulhöfen sowie in privaten und öffentlichen Freizeiteinrichtungen. Überall dort, wo die Möglichkeit besteht, Basketball zu spielen, sollte eine ausreichende Anzahl an unterschiedlichen Bällen verfügbar sein, um Besuchern jederzeit das Spiel zu ermöglichen.
Basketbälle unterlagen häufigen Veränderungen
Basketbälle in der heutigen Beschaffenheit mit Kunststoff- und Synthetikoberflächen gibt es seit den 1990er Jahren. Bis dahin war die aufblasbare Gummiblase immer von einer Lederaußenhülle umgeben. Sichtbare Nähte weist der Basketball nicht auf, traditionell aber eine typische Linienführung. Während Wettkampfbälle seit langem eine orange-farbige Oberfläche mit schwarzen Linien haben, werden inzwischen auch
Bälle in unterschiedlichen Farbkombinationen verwendet.
Basketbälle für Halle und Outdoor
Basketball wird als Wettkampfsport ausschließlich in Sporthallen gespielt. Daher sind Wettkampfbälle für die Halle optimiert und bestehen aus einer griffigen Lederoberfläche, häufig mit synthetischen Beimischungen, um die Haftung zu erhöhen. Als Outdoor-Sport, so genanntes
Streetball, ist Basketball in der Freizeit beliebt. Für das Basketballspiel auf Asphalt und anderen rauen Untergründen hat sich die Verwendung von Bällen mit einer Gummi- oder Kunststoff-Oberfläche durchgesetzt.
Basketbälle folgen keiner einheitlichen Norm
Derzeit gibt es keine weltweit einheitlichen Basketball-Regularien. Daher unterscheiden sich die Basketbälle der verschiedenen nationalen Verbände. Nach den Vorschriften der Fédération Internationale de Basketball (FIBA) hat der Ball einen Umfang von 749 bis 780 Millimeter und ein Gewicht zwischen 567 und 650 Gramm. Die National Basketball Association (NBA) in den USA schreibt einen einheitlichen Umfang von 749 Millimetern und ein einheitliches Gewicht von 567 Gramm vor, während die National Collegiate Athletic Association (NCAA) in den USA eine Größe von 749 bis 762 Millimetern und ein Gewicht zwischen 567 und 624 Gramm vorgibt. Basketbälle für den Damensport sind kleiner und leichter. Trainingsbälle sind nicht an die Vorschriften gebunden. Basketbälle für internationale Wettkämpfe müssen frei von Giftstoffen, Schwermetallen und Azofarbstoffen sein.