Das Bördelgerät für sehr einfache und haltbare Verbindungen
Unter dem Handwerkszeug findet man wenn es um das Biegen von Werkstoffen geht, grundsätzlich als
Biegewerkzeug Winkelbieger und Bördelgeräte. Wird Blech einfach umgeformt und dabei gestaucht, spricht man von Bördeln. Das Bördeln ist eine häufiger verwendete Verbindungstechnik als das billigere Löten, weil es haltbarere Übergänge bildet.
Beispiele für Bördelprozesse
Gut bildlich vorstellen kann man sich das Bördeln als Stauchung eines
Blechs, wenn man an eine Verengung eines Rohrdurchmessers denkt, indem das Blech winkelig nach innen gestellt wird. Dies ist von Vorteil wenn man
Rohre wie es bei Gas-, Wasser- und Lüftungstechnik der Fall ist, ineinanderstecken will. Zum Teil wird dem Blech oder Rohr aus dünnwandigem Stahl, Kupfer oder Aluminium einfach ein Bord aufgesetzt, wie man es bei Brems- oder Hydraulikleitungen für einen dichten Anschluss braucht oder einfach nur an Blechen das Material umgeklappt, wenn man etwa Kotflügelkanten verändern muss, um Reifen auf breiten Felgen ausreichend Platz zu verschaffen.
Wie man Bördelgeräte verwenden kann
Bördelgeräte bestehen aus Spannbacken, in denen das Metall eingeklemmt wird. Für dünne Rohre (Brems- oder Hydraulikleitungen) besitzen diese Backen zylindrische Aussparungen. Das Ende des Rohres steht etwas über die Spannbacken nach außen. Über die Backen und das Rohrende wird dann das Bördelgerät, welches einem umgekehrten V ähnelt, geschoben. An dessen Spitze ist ein Loch für einen Schraubbolzen mit Griff, den man durch Drehen versenken kann. Das untere Ende des Schraubbolzens wird mit einem Bördeleinsatz versehen, der sich beim Zuschrauben in das Rohrende drückt und dort – je nach Einsatz – ein Bord, eine Weitung oder Verengung schafft. Die
Bördeleinsätze sind nicht geringen Krafteinwirkungen ausgesetzt und verändern daher aufgrund von Verschleiß im Laufe der Zeit ein wenig die eigene Form, weshalb man sie als Zubehör bestellen kann. Rohrbördelgeräte für den Bereich Gas/Wasser arbeiten dagegen mit weit größeren Rohrdurchmessern, Backen und Bördeleinsätzen. Die Geräte sind alles in allem größer und verfügen über dem Schraubbolzen meist über einen Quergriff.
Der Bördelgerät-Satz
Sie bestehen aus den unterschiedlichen Bördelbacken, den diversen Einsätzen und dem Bördelgerät, wobei alle Teile übersichtlich in einem Koffer untergebracht sind. Die Sätze unterscheiden sich oft nach Einsatzzweck in Bereiche „Kfz“ oder „Rohr“.