Mit dem Weitwinkelspiegel für eine besseren Überblick über den Verkehr
Ein Kfz-Weitwinkelspiegel sorgt für deutlich mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Er liefert dem Fahrer Sicht auf neben ihm befindliche Objekte auf der Fahrbahn und kann damit zu einem lebensrettenden
Fahrzeugteil werden. Radfahrer, Fußgänger und andere Fahrzeuge werden dadurch nicht mehr übersehen.
Einblicklos durch den toten Winkel
Der tote Winkel nimmt ca. 38 % des gesamten Sichtbereiches ein. Trotz Ausrüstung der Fahrzeuge mit herkömmlichen Autospiegeln bleiben mehr als ein Drittel, der an das Fahrzeug grenzenden Fläche, für den Fahrer nicht sichtbar. Vor allem beim Abbiegen oder Ausscheren zum Überholvorgang sind tote Winkel eine der häufigsten Unfallursachen. In diesen Bereichen können die Fahrer, bei Blick in einen herkömmlichen Spiegel oder aus dem Fenster, nicht allumfassend ausmachen was sich wo neben dem Fahrzeug befindet. Um dem entgegen zu wirken, sind Weitwinkelspiegel von der EU als Ausrüstungselement an LKW als Richtlinie gesetzt. Auch bei Transportern ist dieser Spiegel ein überaus angebrachtes Bauelement.
Das Sichtfenster
Wichtig beim Weitwinkelspiegel ist die Erweiterung des Sichtfensters. Je nach Größe kann eine Minimierung des nicht sichtbaren Bereiches von 38 % auf 19 % erzielt werden. Sie erhalten, je größer die Sichtbereichserweiterung ist, einen umso besseren Überblick über die Geschehnisse rund um Ihr Fahrzeug.
Die Spiegelstange
Damit das Spiegelglas optimal wirken kann, kommt es neben dem bereitgestellten Sichtfenster, auch auf die Positionierung und somit auf die Länge und Gestaltung der Spiegelstange an. Diese muss so gestaltet sein, dass Aufbauten das Sichtfeld nicht blockieren, aber auch ein gefährliches Herausragen des Spiegels in den Fahrbahnraum vermieden wird. Nur so kann eine optimale Wirksamkeit und die beschädigungsfreie Verwendung garantiert werden. Zudem müssen die Spiegel für den Fahrer gut einsehbar positioniert werden, so dass der Blick ohne Umstände erfolgen kann.