Augenkorrekturlinsen für gute Fotos auch bei Fehlsichtigkeit
Hochwertige
Spiegelreflexkameras bieten oft die Möglichkeit, eine Augenkorrekturlinse am Sucher zu befestigen. Diese Linsen helfen dabei, eine Fehlsichtigkeit des Fotografen auszugleichen, ohne dass dieser eine Brille zum genauen Fokussieren tragen muss beim
Fotografieren.
Ausführung
Augenkorrekturlinsen sind in aller Regel Speziallinsen, die in einen kleinen Rahmen aus Hartgummi eingesetzt werden. Sie wiegen nur wenige Gramm. Der Rahmen wird anschließend auf den Sucher der Spiegelreflexkamera aufgesetzt, nachdem der ursprüngliche Gummirahmen des Sucherokulars entfernt wurde. Da der Rahmen der menschlichen Gesichtswölbung am Auge nachempfunden ist, kann der Fotograf auch mit Augenkorrekturlinse genauso Bilder anfertigen wie zuvor. Je nach Fehlsichtigkeit des Fotografen gleichen die Augenkorrekturlinsen dabei bis zu etwa drei Dioptrien aus, wobei Linsen sowohl für Weit- als auch für Kurzsichtige erhältlich sind. Das lästige Tragen einer Brille beim Fotografieren entfällt. Die Linsen sind sowohl für analoge als auch für
digitale Kameras erhältlich. Aufgrund der verschiedenen Bauarten der Spiegelreflexkameras sind Augenkorrekturlinsen nur hersteller- und modellabhängig lieferbar. Die meisten Augenkorrekturlinsen können mit wenigen Baureihen eines Herstellers verwendet werden, jedoch bei weitem nicht mit dessen gesamter Produktpalette. Auch kann mit jeder Augenkorrekturlinse die Fehlsichtigkeit nur in einem festen Rahmen ausgeglichen werden: Ändert sich die Fehlsichtigkeit des Fotografen in größerem Ausmaß, so muss auch eine neue Augenkorrekturlinse beschafft werden.
Pflege der Augenkorrekturlinsen
Augenkorrekturlinsen bedürfen keiner ausgeprägten Pflege. Sie sollten regelmäßig mit einem trockenen Tuch abgewischt werden, wobei darauf zu achten ist, dass das Tuch keine Kratzer auf der Linse verursacht.