Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Arztkoffer

  Arztkoffer  (173 Angebote unter 27.672.701 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arztkoffer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arztkoffer
^

Der Arztkoffer - alles für den Hausbesuch

Der ärztliche Einsatz beschränkt sich nicht nur auf den Dienst in der Praxis oder im Krankenhaus. Viele Patienten sind auf Hausbesuche angewiesen oder der Bereitschaftsdienst macht eine Vorort-Behandlung erforderlich. Damit Sie Ihre Arbeitsutensilien für Behandlung parat und gut sortiert dabei haben, verstauen Sie Ihre medizinischen Instrumente am besten in einem Arztkoffer, der auf Ihre Ansprüche abgestimmt ist. Nehmen Sie Ihre kleine Einmannpraxis mit dem Arztkoffer mit zum Patienten.

Der Arztkoffer mit vielfältigem Inhalt

Der Inhalt in Ihrem Koffer soll gut sortiert mit Ihnen bei Ihrem Patienten ankommen. Dazu ist es wichtig, dass ausreichende Fächer und Unterteilungen im Innenraum des Koffers vorhanden sind. Speziell auf Ihre Ansprüche als Arzt abgestimmt kommen Instrumente und medizinische Untersuchungsgeräte separat zu den nötigen Formularen genauso in den Koffer wie Ampullen für Injektionen, Einwegartikel wie Untersuchungshandschuhe oder das Lesegerät der Chipkarte für eine spätere ordentliche Abrechnung Ihres Honorars. Alle wesentlichen Bestandteile der Diagnostik, Versorgung und Verwaltung finden sich in diesem Koffer, der individuell bestückt werden kann und keiner Norm unterliegt. So können Sie den Inhalt immer wieder individuell auf sich und Ihre Patienten abstimmen.

Diagnostik

In Ihrem Arztkoffer sollte ausreichend Platz für die nötigsten Diagnoseinstrumente sein. Um festzustellen, welche Therapie und Versorgung ein Patient benötigt, können Sie auf grundlegende Bausteine Ihres Handwerkszeugs nicht verzichten. Stethoskop und Blutdruckmessgerät gehören zu den Instrumenten, mit denen die lebenswichtigen Vitalfunktionen geprüft werden können. Weiterführend helfen Reflexhammer und Otoskop dabei, die Reflexe zu prüfen. Fieberthermometer und eventuell ein Blutzuckermessgerät helfen zusätzlich bei der Diagnosestellung vor Ort.

Behandlung

Mit dem Inhalt eines Arztkoffers kann man nur dann perfekt arbeiten, wenn er auch ausreichend mit Therapiematerial bestückt ist. Besonders wichtig sind Verbandsmaterialien und Medikamente, die gegen akute Beschwerden helfen. Spritzen mit dazugehörigen Ampullen, die sofortiges und schnelles Eingreifen ermöglichen, gehören genauso in den Arztkoffer wie schützende Einmalhandschuhe oder Antisept für Einstichstellen der Injektionsnadeln. So sollten grundsätzlich Schmerzmittel und Antiallergikum neben Insulin und anderen Medikamenten zur Verfügung stehen. Langfristige Medikationen sind durch eine Versorgung mit Hilfe des Inhalts des Arztkoffers nicht nötig.

Verwaltungsaufwand

Wenn es auch in erster Linie um die Patientenversorgung geht, muss auch von jedem Arzt vor Ort ein gewisses Maß an Verwaltungsaufwand betrieben werden. Formulare und Vordrucke müssen ausgefüllt werden, um beispielsweise Einweisungen ins Krankenhaus und Rezepte zu erstellen. Auch das Einlesen der Chipkarte muss vor der Behandlung erfolgen.

Gut geschützt im Arztkoffer

Da Sie in dem Koffer darin befindliche Instrumente, Medikamente und Ampullen transportieren, sollten Sie auf eine ausreichende Polsterung achten. So geht auch beim Herunterfallen nichts kaputt. Kälte- und Hitzeschutz ist gerade beim Transport von Medikamenten besonders wichtig. Achten Sie daher auf eine ausreichende Isolierung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.