Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Arbeitsoverall

  Arbeitsoverall  (3.980 Angebote unter 27.603.750 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitsoverall“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Arbeitsoverall"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Spezielle Arbeitsoveralls
Arbeitsanzüge für Kinder
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   266   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsoverall
^

Der Arbeitsoverall für einen umfassenden Ganzkörperschutz

Ein Arbeitsoverall ist eine einteilige Arbeitskleidung, die dem Schutz des Körpers und der Kleidungsstücke dient und zugleich das Arbeiten erleichtern kann. Aufgrund seiner vielfältigen Anwendbarkeit wird der Arbeitsoverall in vielen Bereichen und Branchen als Berufsbekleidung häufig eingesetzt. Ein Arbeitsoverall ist das ideale Kleidungsstück für alle Heim- und Handwerker.

Erleichterung der Arbeit durch optimale Verstauung

In der Regel verfügt ein Arbeitsoverall über viele verschiedene Taschen und Einsteckmöglichkeiten. Dadurch ist es dem Träger möglich, viele Werkzeuge und Arbeitsgeräte am Mann zu tragen. Wenn man eine eigene Systematik entwickelt hat, kann man rasch zu dem benötigten Gerät greifen, ohne es erst lange suchen zu müssen. Die Taschen sind meist von unterschiedlichem Format, so dass für viele verschiedene Geräte ein Platz gefunden werden kann.

Universeller Einsatz

Ganz gleich, welche Aufgaben anstehen, ob man malert, sägt, verputzt oder wäscht, der Overalls schützen die Kleidung und lässt sich angenehm tragen. Durch das strapazierfähige Material ist ein Arbeitsoverall resistent gegen äußere Einflüsse. Beim Tragen ist es wichtig, dass man den Arbeitsoverall rasch an- und ausziehen kann. Darüber hinaus sollte ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Tragekomfort gewährleistet sein. Ein Gummizug im Rückenbereich, Ärmelbündchen mit Druckknopf und ein dehnbarer Stoff sind dafür gute Voraussetzungen. Weiterhin ist es wichtig, dass der Arbeitsoverall individuell eingestellt werden kann. Dies betrifft vor allem die Bundweite und die Armabschlüsse.

Das Material

Ein Arbeitsoverall besteht in der Regel aus Baumwolle. Je nach Modell variiert die Verarbeitung des Stoffes. Je enger der Stoff gewebt ist, desto strapazierfähiger ist er. Beispielsweise garantiert Twill aus 100% Baumwolle eine lange Haltbarkeit, auch im Hinblick auf Abriebs- und Reißfestigkeit. Man sollte darauf achten, dass der Arbeitsoverall nicht zu schwer ist, denn dies ist nicht nur unbequem, sondern auch schädlich für den Haltungsapparat des Menschen. Das Material sollte so beschaffen sein, dass es Schweiß absorbieren kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.