Um Unfälle zu vermeiden, sind
Arbeitskleidung und
Arbeitsschutz unumgänglich. Kleidung ist in erster Linie dazu da, den Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. In vielen Bereichen ist eine
Schutzkleidung vom Gesetz oder vom Arbeitgeber vorgeschrieben, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören etwa
Arbeitsanzüge und
-schürzen sowie
Kälteschutzhosen. Weiterhin kann Kleidung die Aufmerksamkeit anderer erregen. Durch reflektierende Streifen und grelle Farben sorgen beispielsweise
Warnwesten auf diese Art für die Sicherheit der Straßenarbeiter.
Schutzbekleidung für bestimmte Körperbereiche
Bei Schutzkleidung unterscheidet man solche, die den gesamten Körper schützen, und solche, die nur einige Teile des Körpers schützen. Bei ersteren handelt es sich um ein- oder zweiteilige
Anzüge, die mit
Stiefel,
Handschuhe und
Kopfhaube kombiniert werden. Um bestimmte Körperbereiche zu schützen, macht man sich
Schürzen,
Kittel oder
Jacken zu nutze.
Je nachdem, welchen Einflüssen der Körper ausgesetzt ist, richtet sich auch die Schutzkleidung. Schürzen oder Kittel sind angebracht, wenn man mit ungefährlichen Stoffen arbeitet. Diese können dann beispielsweise in Verbindung mit geeignetem Hand-, Fuß- und Gesichtsschutz verwendet werden.
Schützt die Tageskleidung
Arbeitskittel, die auch Arbeits- oder Berufsmantel genannt werden, kennt sicher jeder. Dieser langärmlige Kurzmantel ist häufig die Arbeitsbekleidung von Hausmeistern oder Handwerkern. Kein Wunder, schließlich sind Arbeitskittel strapazierfähig und sind für solche Arbeiten geeignet, in denen man z. B. mit Schmutz, Öl oder
Lacke in Berührung kommt. Dadurch wird die Tageskleidung, also die
Kleidung, die man darunter trägt, geschützt. Das Waschen der Kleidung bei hohen Temperaturen sollte kein Problem sein, wenn Sie beim Kauf auf den Hinweis einlaufest nach DIN EN 26330 achten. Meist werden diese Kittel in Kombination mit einer
Arbeitshose und
-schuhen getragen.
Berufsmantel für Damen
Für die Damenwelt gibt es diese Berufsmäntel ebenfalls, denken Sie nur beispielsweise an Krankenschwestern. Diese Berufsmäntel sind jedoch etwas länger, haben einen hohe Tragekomfort und sind widerstandsfähig. Beliebte Farben sind dabei weiß oder blau. Berufsmäntel gibt es in der Ausführung lang- oder kurzärmlig.
Praktische Taschen
Praktisch bei dieser Arbeitskleidung sind auch die vielen Taschen. Je nach Modell gibt es Seiten-, Innen- und Brusttaschen, in denen man z. B. einen
Kugelschreiber,
Bleistift,
Maßband oder wichtige Schlüssel verstauen kann. Weiterhin haben Arbeitskittel einen Kragen mit Revers, verdeckte Knopfleisten, einen Rückengurt und Lüftungsösen unter den Achseln – dies ist allerdings vom jeweiligen Hersteller abhängig. Arbeitskittel gibt sie in unterschiedlichen Farben, allerdings sind (korn-)blau oder grau sehr beliebt. Das Material, aus dem sie bestehen, ist meist einhundert Prozent Baumwolle oder Mischgewebe (Baumwolle und Polyester).
Sie suchen noch mehr?
Mercateo bietet Ihnen nicht nur
Arbeitsbekleidung wie
Arbeitsoverall oder
-jacke und
-handschuhe. In unserem Sortiment finden Sie auch
Schutzbekleidung oder
Bekleidung nach Berufsgruppen.