| Übersicht |
„Anzug“ Überbegriffe Unterbegriffe |
 |
|
 |
Sicherheit geht vor! Ein Anzug gehört zur Bekleidung und ist in erster Linie dazu da, Ihren Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen. In vielen Bereichen ist vom Gesetz oder vom Arbeitgeber eine Schutzkleidung vorgeschrieben, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. So ein Arbeitsschutz-Anzug kann entweder aus zwei Teilen (Ober- und Unterteil) bestehen, oder aber einteilig sein. Letztere Anzüge nennt man auch Overall. Der richtige Anzug Je nach Einsatzgebiet ist ein anderer Anzug zu empfehlen. - Arbeitsanzug: Ein Arbeitsanzug besteht in der Regel aus einer Arbeitsjacke und einer Bundhose mit Gummizug im Rücken. Die durchgängige Variante nennt man Arbeitsoverall. Arbeitsanzüge sind meist mit diversen Taschen versehen, in denen z.B. Zollstock und kleinere Handwerkzeuge Platz finden.
- Einweganzug: Der Einweganzug findet insbesondere in der Industriereinigung und bei Wartungsarbeiten Einsatz. Die Besonderheit dieses Anzugs ist, dass Sie ihn nach einmaligem Gebrauch entsorgen.
- Schutzanzug: Schutzanzüge sind ideal für Reinigungsarbeiten geeignet, bei denen aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Sie sind in der Regel nicht nur wasserfest, sondern auch säure- und bakterienbeständig.
- Lackiererschutzanzug: Dieser Anzug ist eine Sonderform des Schutzanzugs. Er wird vor allem bei Altlasten- und Asbestsanierung sowie in der Autolackiererei eingesetzt.
Konfektions-Dschungel Achten Sie bitte darauf, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Größenangaben machen. Einige verwenden die deutsche, andere die internationale Größeneinteilung. In Deutschland werden Ziffern verwendet, während internationale Größen in Buchstaben von S wie small (englisch: klein) bis L wie large (englisch: groß) angegeben werden. Ein vorgesetztes X bedeutet so viel wie "extra"; so heißt beispielsweise XL extra groß. - XS entspricht 42 für Herren bzw. 34 für Damen
- S entspricht 44/46 für Herren bzw. 36/38 für Damen
- M entspricht 48/50 für Herren bzw. 40/42 für Damen
- L entspricht 52/54 für Herren bzw. 44/46 für Damen
- XL entspricht 56 für Herren bzw. 48/50 für Damen
- XXL entspricht 58 für Herren bzw. 52 für Damen
In unserem Bereich Arbeitsschutz finden Sie weitere zugehörige Produkte wie z.B. Hemden, Westen, Jacken und Schuhe
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|
|