Der Altölsammler ist Vorschrift
Der Altölsammler ist vielen von der Kfz-Werkstatt bzw. der Tankstelle her bekannt, wenn es um den Ölwechsel am eigenen Fahrzeug geht und das Altöl entsorgt werden muss. So gibt es Altölsammler als flache Altölauffangwanne, die unter den Motor geschoben werden kann, als Altölabsauggerät oder auch Gefäße, in die man das Altöl vom selbst gemachten Ölwechsel hineinschütten kann in Form von beispielsweise
Schmierstofftanks. Zum Altöl gehören nicht nur Flüssigkeiten, die ganz oder teilweise aus Mineralöl, sondern auch aus synthetischen oder biogenen Schmierstoffen bestehen. Der Altölsammler ist aus Gründen des
Umweltschutzes Vorschrift. Zudem ist Altöl, soweit es kein PBC oder PCT enthält, wiederaufbereitbar und damit ein wertvoller Stoff.
Der Altölsammler und seine Einsatzbereiche
Neben
Motorenölen werden auch Getriebe-, Hydraulik-, Turbinen-, Elektroisolier-, Kompressor-, Maschinen-, Industrie- und Metallbearbeitungsöle sowie Schmierfette gesammelt und der Aufbereitung bzw. Verwertung zugeführt. Diese Abfallstoffe dürfen nicht mit anderen Abfallstoffen wie Lösemittel, Brems- oder Kühlflüssigkeiten gemischt werden, daher sind Altölsammler unverzichtbar. Egal, ob Tankstelle, Industriestätte oder öffentliche Sammelstelle in den Gemeinden, ein Altölsammler ist vorgeschrieben.
Wählen Sie den passenden Altölsammler
Als Werkstattausstattung benötigen Sie eine
Altölauffangwanne und ein Altölabsauggerät, je nach Kfz-Modell und der Art des Ölwechsels. Die Auffangwanne sollte ausreichend Volumen haben, um das aus dem Motor ablaufende Öl komplett aufzunehmen. Bedenken Sie auch, dass das Gefäß nicht randvoll werden darf, schließlich muss die Wanne noch weggebracht und der Inhalt in einen Schmiermitteltank umgefüllt werden. Ein
Altölabsauggerät kann mit Hilfe des Schlauchs über die Öffnung für den Ölmessstab die Flüssigkeit entnehmen. Der angeschlossene Tank reicht für fünf bis zehn Ölwechsel, bevor umgefüllt werden muss.
Ein Schmiermitteltank kann ortsfest eingebaut oder für den Transport vorgesehen sein. Machen Sie sich also vorher über die Entsorgungsmöglichkeiten Gedanken. Zusätzliche Vorschriften etwa für Wasserschutzgebiete können bestimmte weitere Anforderungen an die Altölsammler stellen.
Falls etwas daneben geht
Bestellen Sie ein
Umweltnotfallset in jedem Fall auch mit. Bindemittel, Lappen, Aufsaugmatten oder Kissen können ausgelaufenes Öl schnell aufnehmen. Eine saugfähige Schlange vermeidet auch, dass Öl am Hang wegläuft.