Mit dem USB PS/2 Adapter Peripheriegeräte flexibel nutzen
USB PS/2 Adapter erlauben es, USB
Eingabegeräte am PS/2 Port beziehungsweise PS/2 Geräte am USB-Port zu betreiben. Das ermöglicht Ihnen, PS/2 Hardware an Computern ohne PS/2 Schnittstelle zu nutzen. Allgemein ist zwischen Adaptern zu unterscheiden, die passiv die Steckernorm anpassen und den Adaptern, die das PS/2 Signal aktiv auf das USB-Signal wandeln. Mit den USB PS/2 Umwandlern können nahezu alle PS/2 Geräte an der USB Schnittstelle betrieben werden. Bei einfachen Adaptern muss die Maus oder die Tastatur erkennen, an welcher Schnittstelle das Gerät tatsächlich angeschlossen ist und entsprechend reagieren.
Einfache passive USB PS/2 Adapter für PS/2 Geräte
Moderne PS/2 Geräte sind meist für den Betrieb an PS/2 Port und USB Port vorbereitet. Bei diesen Geräten wird der vorhandene Stecker über einen einfachen Adapter mechanisch auf andere Schnittstelle angepasst. Die Adapter ihrerseits sind kompakt und unscheinbar. Die Hardware selbst zum Beispiel eine
Tastatur, eine Maus oder ein Trackball muss ist in der Lage sein, die verwendete Schnittstelle zu erkennen und das Geräteverhalten entsprechend angleichen. Reine PS/2 Geräte lassen sich mit einem solchen Adapter nicht am USB-Port verwenden. Mit einem einfachen USB PS/2 Adapter für USB-Geräte kann eine USB-Tastatur oder eine
Maus am PS/2 Port angeschlossen werden. Für den reibungslosen Betrieb muss das Peripheriegerät allerdings für die Nutzung an der PS/2 Schnittstelle vorgesehen sein.
Aktive USB PS/2 Adapter für PS/2 Geräte
Mit einem aktiven USB PS/2 Adapter betreiben Sie auch reine PS/2 Geräte problemlos an einem USB-Port. Reine PS/2 Peripheriegeräte können Sie so weiterhin nutzen, auch wenn der Computer keine PS/2 Schnittstelle hat. Insbesondere Laptops und Notebooks können so mit alten Tastaturen und Mäusen meist unkompliziert verbunden werden. Diese Adapter verfügen meist über zwei Anschlüsse, wobei ein Anschluss für die Maus und einer für die Tastatur genutzt werden können. Zudem fällt bei diesen Adaptern meist auch eine kleine Box auf, in der die notwendige Elektronik untergebracht wurde.
Tipps für die Adapterwahl
Ist die Tastatur oder Maus ist für den alternativen Betrieb an der USB oder PS/2 Schnittstelle vorgesehen, so können Sie einen passiven Adapter wählen.
Achten Sie bei reiner PS/2 Hardware auf einen aktiven Adapter, der in der Lage ist, das Signal zu wandeln. Diesen erkennen Sie vielfach an einer kleinen Box und Anschlüssen für zwei PS/2 Geräte.