Die Absperrung für (fast) überall
Absperrnetze sind so ortsflexibel wie
Leitkegel, bieten aber eine deutlich größere Absperrwirkung. Die Polyethylennetze ragen einen Meter hoch und werden auf Rollen zu 25 oder 50 m angeboten. Ihre hohe Signalwirkung erreichen sie durch eine kräftige rote, gelbe oder gelbrote Färbung. Für den Aufbau sind zusätzlich zur Netzrolle auch Fußplatten, Absperrnetzhalter und Absperrnetz-Einschlagstäbe erforderlich.
Das Absperrnetz – der Absperrzaun von der Rolle
Ein bisschen von der Rolle ist ein Absperrnetz wirklich: Es lässt sich zu einem endlosen Zaun gestalten, der weit mehr kann, als eine
Baustelle abzusichern. Er ist Personenleitsystem, Wegmarkierung und Veranstaltungsprofi. Im Straßenbau hat es sich als zuverlässige Absperrung bewährt, die schnell aufgebaut ist. Auch der Hoch- und Tiefbau, das Bauwesen für Brücken und Gleise profitieren von dieser flexiblen Lösung. Denn für den Aufbau braucht es nur vier Elemente:
- eine oder mehrere Rollen Absperrnetz,
- Absperrnetz-Einschlagstäbe für die Befestigung am Anfang und Ende,
- Absperrhalter nehmen das Netzfest im Griff und
- Fußplatten oder Bodenplatten zur Befestigung der Stäbe.
Schnell zusammengefügt und aufgebaut ist der Absperrzaun zügiger zur Stelle als ein Bauzaun oder ein Schrankenzaun. Dieser positiven Eigenschaften stehen seine Schwachstellen gegenüber: Er ist nicht so stabil wie ein
Schrankenzaun und entspricht nicht den Anforderungen aus der TL-Absperrschranken 97. Baustellenlampen können auf ihm nicht montiert werden. Auch reflektiert er das Licht nicht. Nachts wirkt er nicht so auffällig wie ein Schrankenzaun, denn er hat keine reflektierenden Warnstreifen.
Dennoch ist der Absperrzaun aus Netz eine wertvolle Möglichkeit der Absperrung. Denn nicht immer muss ein Bauzaun oder Schrankenzaun zwingend eingesetzt werden. Im Messebau und auf Sportveranstaltungen dient das Absperrnetz als Personenleitsystem. Er markiert die Wege und trennt sie zuverlässig von anderen Bereichen wie Ständen, Sportplätzen oder Tribünen ab. Gleiches gilt in der Forstwirtschaft, auf Flughäfen, im Garten- und Landschaftsbau. Überall dort, wo Wege markiert, Personen geleitet, gefährliche und gefährdete Stellen abgesichert werden sollen, ist der Absperrzaun aus Netz eine gute Alternative.
Das Absperrnetz im Detail
Das Absperrnetz ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in ihrer Langlebigkeit und Robustheit gegen einwirkende Kräfte. Der Standard-Absperrzaun ist 50 m lang und 1 m hoch. Er lässt sich gut für die Absicherung an Baustellen verwenden, hat jedoch keine so lange Lebensdauer wie der zweifarbige Zaun. Er ist ebenfalls 1 m hoch, jedoch auf der Rolle zu 25 m erhältlich. Dieses Absperrnetz hat eine erhöhte Zugfestigkeit: quer mit 190 N und längst mit 140 N. Beide Absperrnetze müssen straff mit Einschlagstäben und Haltern auf Fußplatten befestigt werden.
Die Absperrnetze lassen sich sehr gut mit weiteren Baustelleneinrichtungen kombinieren. Gute Ergänzungen sind die
Gefahrstellenbeleuchtung, Schilderständer und Warnfahnen.