Übersicht | "Abschleppseil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Abschleppseil PROFI-SCHLEPP, bis 6000kg, 4m lang (2 Angebote) Abschleppseil PROFI-SCHLEPP Material: Polyamid oder Nylon Mit eingewebtem Reflektorband Verschlüsse: 2 Karabinerhaken Anwendung: für Vans, Transporter und Klein-LKW bis 6000kg Länge: ca. 4m Farbe: ... |
|
ab € 25,58* pro Stück |
| |
Abschleppseil PROFI-SCHLEPP, bis 4000kg, 4m lang (4 Angebote) Abschleppseil PROFI-SCHLEPP Material: Polyamid oder Nylon Mit eingewebtem Reflektorband Verschlüsse: 2 Karabinerhaken Anwendung: für Vans, Transporter und Klein-LKW bis 4000kg Länge: ca. 4m Farbe: ... |
|
ab € 15,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,38* pro Stück |
| |
Abschleppseil, bis 4000kg, 4m lang (17 Angebote) Abschleppseil für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 4000kg Material: Polypropylen Befestigung: Haken/Haken Länge: 4,00m Durchmesser 20mm |
|
ab € 7,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,08* pro Stück |
| |
ProPlus 570307 Abschleppseil 1 St. (4 Angebote) ProPlus 570307 Abschleppseil Sicherheits-Abschleppseil Mit 2 Sicherheits-Karabinerhaken Aus langlebigem Polypropylen gefertigt Jeder sollte ein Abschleppseil im Kofferraum haben. Das Polypropylen A... |
|
ab € 9,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,78* pro Stück |
| |
Abschleppseil, bis 2500kg, 4m lang (14 Angebote) Abschleppseil für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 2500kg Material: Polypropylen Befestigung: Haken/Haken Länge: 4,00m Durchmesser 18mm |
|
ab € 5,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,22* pro Stück |
| |
|
1-2-3 Beschläge 8442707380 |
ab € 4,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,13* pro Stück |
| |
Abschleppseil blau DIN 2500 kg (1 Angebot) Abschleppseil blau DIN 2500 kg - Abschleppseil mit einer Zurrkraft von 2.500 kg - Elastisches Nylonseil mit 2 stabilen Karabinerhaken aus rostfreiem Stahl - mit roter Sicherheitsfahne - nach DIN... |
|
ab € 21,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,11* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Abschleppseil | | | Abschleppseil - wenn der Motor versagt
Wie oft sieht man am Rand der Straße Fahrzeuge mit Pannen stehen. Immer wieder ist man froh, wenn man nicht selbst betroffen ist und die Fahrt ungehindert fortsetzen kann. Wer denkt schon daran, dass die Autofahrt ein jähes Ende nehmen könnte und man fremde Hilfe angewiesen wäre.
Panne - Hilfe im Kofferraum
Sollte es doch mal dazu kommen, dass Sie selbst betroffen sind, werden Sie dankbar sein, wenn Sie einen Helfer finden, der sich bereit erklärt, Sie schnell und kostengünstig abzuschleppen. Doch was hilft der beste Helfer, wenn das nötige Zubehör fehlt.
Leicht und platzsparend zu verstauen sind Abschleppseile. Diese meist aus Kunstfasern bestehenden Seile sind speziell auf das Einsatzgebiet des Abschleppens ausgelegt. Aber Seil ist nicht gleich Seil. Verwenden Sie am besten Ihr eigenes Seil, so können Sie sicher sein, dass es intakt und auch für Ihr Fahrzeug ausgelegt ist.
Was ist beim Kauf zu beachten?
Bevor Sie sich ein Abschleppseil zulegen, schauen Sie bitte in die Fahrzeugpapiere und lesen Sie nach, wie hoch das Leergewicht Ihres Fahrzeugs ist. Anhand diesen Wertes wählen Sie das Abschleppseil. Die Nennlast des Abschleppseils sollte immer höher gewählt werden als die Pkw-Leerlast, denn Sie sitzen ja auch noch in dem Wagen und wer fährt schon mit einem komplett leeren Fahrzeug.
Das Seil darf nicht länger als fünf Meter sein. Je kürzer das Seil ist, umso geringer müssen Sie später die Abschleppgeschwindigkeit wählen. Bei einer Seillänge von 4,5 Metern können Sie noch mit 30 km/h abschleppen. Ist das Seil nur einen Meter kürzer, sinkt die empfohlene Geschwindigkeit bereits stark ab.
Die Haken sind wichtig, damit das Seil richtig in die Abschleppöse einrasten kann. Karabinerhaken sind sicher und leicht zu befestigen. Auch die Verbindung zwischen Haken und Seil sollte verstärkt sein. Diese Verstärkungen gelten mittlerweile als Standard.
Zubehör zum Abschleppseil ist der rote Wimpel, der aufgezogen wird und in der Mitte des Seiles beim Abschleppvorgang hängt, um eine zusätzliche Kennzeichnung zu gewährleisten.
Es gibt auch stark elastische Abschleppseile. Diese beinhalten einen starken Gummi oder eine Feder. Dadurch bleibt das Seil immer gespannt und Sie brauchen nicht mehr so stark auf diesen Aspekt beim Abschleppen achten.
Beschädigte Seile gehören in den Müll und nicht in Ihr Fahrzeug! Sie stellen im Zweifelsfall ein Sicherheitsrisiko dar.
Worauf Sie beim Abschleppen achten sollten?
- Ist die Panne erstmal da, ist die Hektik meist groß. Sie sollten dann bereits wissen, wo sich die Abschleppösen an Ihrem Fahrzeug befinden. Diese Information entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Vereinbaren Sie Handzeichen mit dem Abschleppenden, so können Sie sich leicht und einfach verständigen.
- Schalten Sie die Warnblinkanlage an, bevor Sie losfahren. Das ist Pflicht. Bevor Sie anfahren, muss das Seil bereits fest zwischen beiden Fahrzeugen gespannt sein, sonst kommt es zu starkem Rucken beim Anfahren. Das Seil könnte dann reißen oder es können Beschädigungen an den Fahrzeugen entstehen.
- Der Hintermann muss durch leichtes Bremsen das Seil straff halten, damit es nicht versehentlich überrollt wird. So vermeiden Sie Schäden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Vordermann geht auch erst vom Gas, wenn der Hintermann bereits bremst.
- Verlassen Sie Autobahnen an der nächsten Abfahrt! Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Achtung: Richten Sie sich darauf ein, dass Ihr Fahrzeug sich schwerer lenken lässt und schlechter bremst. Die Servolenkung funktioniert bei ausgeschaltetem Motor ebenso wenig wie der Bremskraftverstärker.
Eine clevere Alternative
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch eine Abschleppstange wählen, diese sind empfehlenswert bei Fahrzeugen mit einem Gewicht über 1,5 Tonnen. Sie dürfen allerdings nicht diagonal zwischen Fahrzeugen befestigt werden. Das Risiko eines Auffahrunfalls sinkt bei der Verwendung einer solchen Stange. Die Stange ist allerdings etwas teurer und nicht so platzsparend zu verstauen.
Welche Artikel sind ebenfalls wichtig?
Wenn Sie häufig mit Ihrem Auto unterwegs sind, sollten Hilfsmittel wie Starterkabel, Wagenheber und Warndreieck nicht fehlen. So sind Sie bestens gewappnet für den Fall der Fälle. |
|