Die Zahnzange zählt zur wichtigsten Ausstattung in der Zahnarztpraxis
Zahnzangen müssen in einer Zahnarztpraxis in ausreichender Anzahl vorhanden sein, um notfalls für jeden Patienten eine sterile
Zange für jede Anwendung bereit zu halten. Die moderne Zahnmedizin stellt Zahnzangen in vielfältigen Formen und Größen zur Verfügung, deren Auswahl nicht nur von dem zu extrahierenden Zahn abhängt, sondern auch davon, mit welchem Material ein Dentist bevorzugt arbeitet.
Zahnzange passend für jeden Bedarf
Das menschliche Gebiss besteht zunächst aus 20 Milchzähnen und später aus 32 dauerhaft angelegten Zähnen inklusive der vier Weisheitszähne, die sich ganz zum Schluss herausbilden. Fast alle Zähne in einem menschlichen Gebiss sind unterschiedlich geformt und von verschiedener Größe. Darüber hinaus gibt es individuelle Unterschiede bei jedem Menschen. Da es sich im Laufe eines Lebens nicht vermeiden lässt, dass der eine oder andere Zahn, bei vielen Menschen im hohen Alter auch alle Zähne, gezogen werden muss, benötigt der Zahnarzt für jede Zahnbeschaffenheit eine spezielle Zahnzange. Aus diesem Grund sind die
Dental-Instrumente grundsätzlich als spezielle Zahnzange für den Ober- und Unterkiefer verfügbar. Für die Zähne im Ober- und Unterkiefer benötigt der Dentist jeweils ein spezielles Modell für Frontzähne, Prämolaren, rechte und linke Molaren, Weisheitszähne und Wurzeln. Innerhalb jeder Zahnform sind weitere Zahnzangen in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Für das Milchgebiss stehen dem Zahnarzt weitere spezielle Zahnzangen zur Verfügung. Eine Zahnzange in der klassischen, englischen Form kann abhängig von der Zahnform mit einem geraden, gebogenen und abgewinkelten Maul und unterschiedlich langen Griffen ausgestattet sein.
Zahnzange als medizinisches Handwerkszeug
Die Zahnzange ist ein medizinisches Instrument, gehört aber auch zum Handwerkszeug des Zahnarztes. Daher ist es bei der Gestaltung und Herstellung einer Zahnzange nicht nur von Bedeutung, dass sie eine für den Patienten belastungsfreie Zahnextraktion ermöglicht, sondern auch dem Zahnarzt die Arbeit weitgehend erleichtert. Eine Zahnzange muss leichtgängig und ergonomisch geformt sein, so dass der Zahnarzt mit einem möglichst geringen Kraftaufwand arbeiten kann. Zahnzangen werden grundsätzlich aus hochwertigem, medizintauglichem Stahl angefertigt. Sie dürfen sich nicht verformen und müssen einen festen Griff gewährleisten. Darüber hinaus darf das hitzebeständige Material auch bei einer regelmäßigen thermischen Desinfektion keinerlei Beeinträchtigungen zeigen.
Auch der Tierarzt benötigt die Zahnzange
Auch in der Tierarztpraxis wird die Zahnzange benötigt, um Kleintiere und große Tiere von kranken Zähnen zu befreien. Die Auswahl der Zahnzangen für den Veterinärbereich ist in Bezug auf die Größen der Zangen vielfältiger. Die Formen der Zahnzangen zum Einsatz in der Veterinärpraxis sind auf die typische Form des tierischen Gebisses ausgerichtet.
Weitere Produkte, die ein Zahnarzt für die Behandlung benötigt, sind beispielsweise
Abformmaterial oder
Dentalgeräte. Diese und weitere Möglichkeiten finden Sie unter
Dentalbedarf.