Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wischmöppe

  Wischmöppe  (1.311 Angebote unter 27.598.855 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wischmöppe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   88   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wischmöppe
^

Wischmopp - der Kenner, wenn es um Bodenreinigung geht

Im Bereich der Bodenreinigung ist im professionellen Bereich ohne den passenden Wischmopp kaum eine effektive und hygienische Reinigung möglich. Verschiedene Systeme und Moppmaterialien ermöglichen es, eine Anpassung des Reinigungsvermögens an die spezielle Reinigungsanforderung vorzunehmen.

Wichtige Einflussgrößen

Einigen Einflussgrößen und örtliche Faktoren spielen bei der Auswahl des passenden Wischmopps eine wichtige Rolle, beginnend bei der Größe bis hin zur Saugfähigkeit des Materials. Analysieren Sie Ihre Anwendung und beantworten Sie vor dem Kauf für sich folgende Fragen:
  • Welche Größe haben die zu reinigenden Flächen, sind sie stark verwinkelt?
  • Handelt es sich um einen nass- oder trockengenutzten Bereich?
  • Wie stark ist die Verschmutzung und welcher Art ist sie?
  • Welche Oberflächenstruktur weist die zu reinigende Fläche auf?
  • Wie häufig wird die Fläche gereinigt?
  • Ist es erforderlich, dass der Boden schnell wieder trocken ist?

Welche Wischmopptypen gibt es?

Sind diese Fragen beantwortet, geht es an die Auswahl des Wischmopps. Die verschiedenen Modelle verfügen über unterschiedliche Vorzüge und Nachteile, die gleichzeitigen den Einsatzbereich bestimmen.

Der Fransenmop

Dieser Wischmopp besticht durch lange Fransen, die über den Boden gezogen werden. Vorteilhaft ist die hohe Wasseraufnahmemöglichkeit und dadurch die Möglichkeit, gelöste Verschmutzungen gut abzunehmen. Die geringe Flächenleistung wird bei diesem Modell zum Nachteil. Ecken und unzugängliche Bereiche stellen kein Problem für den fransigen Reinigungsprofi dar.

Der Flachmopp

Hierbei wird in verschiedene Befestigungssysteme untergliedert. Mit Befestigungslaschen ermöglichen diese Modelle eine größere Flächenleistung, sind allerdings für das Reinigen von Treppen ungeeignet. Die allgemeine Unterhaltsreinigung ist mit dieser Variante gut durchführbar.
Der Flachmopp mit Taschen wird meist vorab befeuchtet und mit einem Bodenreiniger benetzt. Bei Bedarf wird während der Unterhaltsreinigung lediglich der Bezug ausgetauscht. Dadurch wird das Mitführen eines Wischeimers mit Wasser unnötig. Allerdings ist damit auch die Reinigungswirkung und die Wasser- und Schmutzaufnahme begrenzt. Klettverschlüsse bieten eine gute Alternative, die ein schnelleres Wechseln des Wischtextils ermöglichen.

Moppmaterialien

Neben dem Modell entscheidet das Material des Wischbezuges über die Reinigungsleistung.
Baumwollfasern sind besonders saugfähig, Mischgewebe vereinen meist die positiven Eigenschaften verschiedener Materialien. Die pflegeleichte Eigenschaften der Kunstfasern oder mehr Elastizität werden an das Mischgewebe weitergegeben, ohne die Vorteile der Baumwollfasern zu unterdrücken.
Neue Materialien ermöglichen die Reinigung bei geringem Wassereinsatz. Mikrofaser heißt das Zauberwort. Durch die feinen Fasern wird das Gewebe besonders saugfähig. Dabei besticht es durch eine hohe Strapazierfähigkeit mit geringem Abrieb und einer verminderten Flusenbildung. Sie sind gleichermaßen zur nassen und trockenen Reinigung und zum Polieren bestens geeignet.

Die ideale Größe

Eine große Fläche reinigen zu müssen heißt nicht, dass eine große Arbeitsbreite das A und O ist. Berücksichtigen Sie, dass bei großer Arbeitsbreite ein hoher Reibungswiderstand entstehen kann. Das ist besonders bei rauen und stark verschmutzten Oberflächen der Fall. Greifen Sie lieber auf eine schmalere Variante zurück, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter zu erhalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.