Trennen, Schleifen und Polieren mit einem Gerät
Als Unternehmer betreiben Sie ein Bauunternehmen, einen KFZ-Meisterbetrieb oder eine Autolackiererei? Sie müssen täglich in Ihrer Firma trennen, schleifen, polieren oder Metall entrosten? Mit dem richtigen Winkelschleifer sind all diese Arbeitsgänge in kürzester Zeit zu bewältigen.
Definition des Winkelschleifers
Winkelschleifer werden im Volksmund oft auch als Schleifhexe, Trennschleifer, Flex oder als Trennjäger bezeichnet. Ein Winkelschleifer ist ein Elektrowerkzeug der besonderen Klasse. Er kann sowohl zum Schleifen und Polieren als auch zum Trennen von Holz, Metall oder Steinen wie Marmor oder Pflastersteinen verwendet werden. Dabei dreht sich die Trennscheibe mit einer Umfangsgeschwindigkeit bis zu achtzig Metern pro Sekunde (m/s), was ungefähr einer Geschwindigkeit von 290 km/h entspricht. Durch die enorm hohe Geschwindigkeit wird das Material zertrennt. Spezielle Schleif- und Polieraufsätze machen den Winkelschleifer zum Allrounder.
Modellvielfalt
Winkelschleifer werden je nach Bauform und Handhabung klassifiziert. So gibt es Einhand- und Zweihandgeräte, benzin- oder akkubetriebene Winkelschleifer. Je nachdem, wo Sie die Maschine später einsetzen wollen, muss hier bereits eine Vorauswahl getroffen werden.
Einhand-Winkelschleifer
Als Einhandgeräte bezeichnet man kleinere und weniger leistungsfähigere Geräte. Sie besitzen einen deutlich niedrigeren Scheibendurchmesser als Zweihandgeräte. Lassen Sie sich aber bei diesen Winkelschleifern nicht vom Namen täuschen. Auch diese Geräte sollten in der Regel mit zwei Händen geführt werden. Einhandgeführte Winkelschleifer sind für kleinere Schrupp- und Trennarbeiten sowie für den Einsatz in jeder Werkstatt bestens geeignet.
Zweihand-Winkelschleifer
Große Zweihand-Winkelschleifer sind Elektrowerkzeuge, die für den Dauereinsatz prädestiniert sind. Diese Baumaschinen sind deutlich robuster und vor allem leistungsfähiger ausgelegt. Auch der Scheibendurchmesser ist hier deutlich größer als bei Einhandschleifern. Der Zweihand-Winkelschleifer findet sein Einsatzgebiet auf Baustellen im Stahlbau oder in Schlossereien, wo es etwas härter zugeht. Auch das Polieren von Farben und Lacken ist mit diesem Winkelschleifer und einem optional erhältlichen Polierteller keine nennenswerte Herausforderung.
Akku-Winkelschleifer
Für jeden Einsatz die optimale Lösung. Der Akku-Winkelschleifer ist der ideale Wegbegleiter in Servicefahrzeugen. Akkubetriebene Winkelschleifer zeichnen sich durch ihre Mobilität aus. Sie sind als Unternehmen nicht auf den Strom vom Kunden angewiesen. Sie können schnell und flexibel arbeiten, und das ganz ohne störende Kabel. Für kleinere Schleif- und Trennarbeiten an Edlestahlrohren, Kupferrohren oder Profilen sind diese Maschinen wie geschaffen. Wand- und Bodenfliesen schneiden - auch dies ist mit einer Diamanttrennscheibe und einem Akku-Winkelschleifer ohne weiteres möglich. Einen kleinen Nachteil haben aber auch diese Geräte. Durch die Stromversorgung mit einem Akku ist der Scheibendurchmesser auf 100 mm begrenzt. Sollten Sie sich für ein solches Modell entscheiden, achten Sie bitte darauf, dass die Betriebspannung des Winkelschleifers nicht unter 14,4 Volt liegt.
Benzinbetriebener Winkelschleifer
Ein benzinbetriebener Winkelschleifer rundet die Modellpalette an Schleifhexen ab. Es handelt sich bei dieser Art von Winkelschleifer eher um Trennschleifer. Der Trennschleifer, oder in der Bausprache eher als 'Plattenspieler' bekannt, ist ein Winkelschleifer, der mit einem Benzinmotor angetrieben wird. Die Leistungsreserven bei dieser Baumaschine sind nahezu unerschöpflich, und auch der Scheibendurchmesser von 300 mm besitzt die ungefähre Größe einer Schallplatte. Daher der Begriff 'Plattenspieler'. Zum Einsatz kommen diese Geräte vorwiegend im Kraftanlagenbau oder im Katastrophenschutz zum Bergen von Personen aus Zwangslagen.
Darauf sollten Sie als Endverbraucher achten
Spindelarretierung
Ein einfacher Scheibenwechsel wird durch eine Spindelarretierungen möglich. Ist ein Winkelschleifer mit einer Spindelarretierung ausgerüstet, lässt sich die Schleif-, Schrupp- oder Diamanttrennscheibe besonders leicht und vor allem schnell und unkompliziert ohne Schraubenschlüssel austauschen.
Die Haltegriffe
Um ein möglichst komfortables Arbeiten für jedermann zu ermöglichen, achten Sie darauf, dass sich der Haltegriff sowohl links als auch rechts anschrauben lässt. Einige Modelle erlauben sogar die Montage des Griffes auf dem Gerät. Winkelschleifer die so ausgerüstet sind, eignen sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Ein ergonomisch und vor allem vibrationsarmer Softhandgriff sollte bei einer guten Maschine selbstverständlich sein. Er sorgt für ein ermüdungsarmes und vibrationsgedämpftes Arbeiten.
Der Scheibendurchmesser
Je nach Größe und Modell des Winkelschleifers variiert der Scheibendurchmesser. Wie groß die verwendete Schleifscheibe maximal sein darf gibt der jeweilige Hersteller des Modells in Millimetern an. Beim Kauf eines Winkelschleifers gilt es daher schon vorab zu klären, was man trennen oder schleifen will und vor allem wie tief.
Die Lüftungsschlitze
Um einen Motor zu kühlen und ihn dabei wirkungsvoll gegen Überhitzung zu schützen bedarf es sowohl Lufteinlässe als auch -auslässe. Im Idealfall befinden sich die Auslässe am vorderen Teil der Maschine um Splitter oder Schleifstaub, die beim Arbeiten entstehen, vom Körper wegzublasen.
Die Elektronik
Achten Sie beim Kauf eines Winkelschleifers auf die Elektronik. Folgende Funktionen weisen alle guten Geräte auf: Die Konstantelektronik hält die Drehzahl unabhängig vom Grad der Belastung konstant. Ein Wiederanlaufschutz sorgt dafür, dass die Maschine nach einem Spannungsausfall nicht unbeabsichtigt wieder anläuft.
Die Abschaltkohle
Winkelschleifer, die mit Abschaltkohletechnik ausgestattet sind, stellen auf dem Maschinensektor ein besonderes Highlight dar. Solche qualitativ hochwertigen Werkzeuge schützen ihren Motor selbst, indem sie bei abgenutzter Kohle automatisch abschalten, bevor der Motor Schaden nimmt.
Die Leerlaufdrehzahl
Die Leerlaufdrehzahl gibt an, wie schnell sich der Motor des Winkelschleifers ohne Belastung dreht.
Gute und leistungsfähige Modelle bringen es hier auf 10.000 bis 11.000 Umdrehungen in der Minute.
Die Leistung
Die wohl wichtigste Frage beim Winkelschleifer-Kauf ist: was leistet das Gerät. Je nachdem, für welches Modell und welchen Hersteller Sie sich entscheiden, sind Leistungen von 900 bis 2.400 Watt möglich. Lassen Sie sich aber bitte nicht von den Leistungsangaben vieler Hersteller blenden. Denn Leistung ist nicht gleich Leistung. Man unterscheidet hierbei zwischen Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe. Die Leistungsaufnahme gibt nur an, wie viel Strom die Maschine im Betrieb verbraucht. Wichtiger ist die Leistungsabgabe. Sie ist entscheidend, wie kraftvoll der Motor arbeitet. Achten Sie bereits im Vorfeld darauf. Bei guten Geräten liegen die Werte für die Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe dicht beieinander.
Tipps und Tricks
Welche Scheibe für welchen Schnitt? Die Farben geben Aufschluss. Eine Schleif- oder Schruppscheibe mit grünem Etikett ist für die Steinbearbeitung geeignet. Scheiben mit blauem Etikett werden zur Bearbeitung von Stahl genutzt.
Eine lange Lebensdauer für Ihre Diamanttrennscheiben erreichen Sie durch flache Schnitte. Durch tiefe Schnitte, die in einem Arbeitsgang erfolgen, verschleißt die Scheibe schneller und es kann sogar zum Bruch der Tennscheibe kommen. Achtung: Verletzungsgefahr!
Können wir sonst noch etwas für Sie tun?
Sie benötigen für Ihr Unternehmen noch mehr hochwertiges Werkzeug? Dann haben Sie in Mercateo den richtigen Partner gefunden. In unserem breit gefächerten Sortiment haben wir von der Stichsäge bis hin zum Bohrhammer alles. Überzeugen Sie sich selbst!