Windlichter als Dekorationselement
Ein Windlicht ist in der Regel ein hohes Gefäß mit einer Öffnung am oberen Ende, in welchem eine
Kerze platziert wird. Windlichter sind vor allem für den Gebrauch im Freien, also Terrasse, Balkon oder im Garten gedacht. Oft werden
Teelichter zum Beleuchten der Windlichter verwendet. Der hohe Gefäßrand sorgt dafür, dass die Flamme der Kerze auch bei leichtem Wind nicht erlischt. Oft werden in Windlichtern auch Duftkerzen platziert – so können sie auch als Mückenschutz verwendet werden.
Vorteile von Windlichtern?
Als Inhaber eines Hotels, Restaurants, einer Bar oder eines Cafés sollten Sie auf die Anschaffung von Windlichtern nicht verzichten. In den Abendstunden dienen sie als praktische Lichtquelle auf den Tischen und sind vor allem auf Terrassen oder Freisitzen das ideale Dekorationselement.
Was ist bei der Auswahl zu beachten?
Das Windlicht muss auf jeden Fall zum Ambiente des Restaurants oder Cafés passen. Normale, schnörkellose Windlichter aus Glas können für jede Einrichtung genommen werden. Reines Glas ist selten, meist sind Motive oder Verzierungen darauf abgebildet. Es gibt auch Windlichter aus Edelstahl oder mit satiniertem Glas, die eher mit einer modernen Einrichtung harmonieren. Erhältlich sind außerdem Windlichter mit Tiffany-Verzierungen, die zu einem edlen Ambiente passen.
Die kerzenlose Variante
Wer ein Windlicht benutzen möchte, jedoch auf Kerzen und offenes Feuer verzichten will, kann auch auf ein
LED-Windlicht zurückgreifen. Hier wird anstelle eines Teelichts eine LED-Lampe genutzt, die in optisch ansprechenden Gefäßen ein kerzenähnliches, flackerndes Licht erzeugt. Es kann überall da eingesetzt werden, wo Kerzen nicht angewendet werden dürfen, zum Beispiel in Kindergärten, Schulen oder Senioren- und Pflegeheimen.