Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Waschbecken

  Waschbecken  (7.565 Angebote unter 27.909.073 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Waschbecken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   505   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Waschbecken
^

Wasser, marsch!

Der Begriff Waschtisch stammt von seinem ursprünglichen Aufbau: ein Tisch, auf dem eine Waschschüssel steht. Heute findet man den Waschtisch nur noch selten in dieser ursprünglichen Form, weshalb sich auch die Bezeichnung Waschbecken durchgesetzt hat.

Der Aufbau

Ein Waschtisch ist ein Behältnis, das der Reinigung aller möglichen denkbaren Gegenstände oder Lebewesen dient. Zu diesem Zweck ist ein Waschtisch meist nach unten zulaufend, hat einen Ablauf zur Kanalisation und eine Armatur, mit der Sie Wasser zuführen und regeln können. Manche Waschtische sind zudem mit einem hinteren Rand, der als Spritzschutz dient sowie einer eingebauten Seifenschale versehen.

Vielfältige Einsatzgebiete

Waschtische gibt es in den verschiedensten Größen und Formen - je nach den räumlichen Gegebenheiten und der Funktion. So sind Handwaschbecken in der Regel etwas kleiner als normale Waschtische. Sie finden vor allem in Gäste-Toiletten Verwendung und benötigen nur wenig Platz. In Hotels und Krankenhäusern finden Sie dagegen oft Doppelwaschbecken und in gewerblichen Einrichtungen wie dem Kindergarten werden sehr häufig Reihenwaschbecken eingesetzt, die unmittelbar nebeneinander angeordnet sind. Waschtische in Zahnarztpraxen sind meist relativ klein und werden als Mundspülbecken bezeichnet. Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden - rechnen Sie immer 75 bis 90 Zentimeter Bewegungsraum vor dem Waschbecken ein.

Das richtige Design

Sollten Sie den Waschtisch in einem Bad verwenden, so wird dieser stets den Mittelpunkt des Raumes bilden. Deshalb ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch das Design von Bedeutung. Die Kombination mit einer Ablagefläche aus Glas oder Marmor wirkt sehr modern und edel. Eine elegante Variante ist auch die Kombination mit Edelstahl. Eine Ablaufhaube oder Standsäule dient als ästhetischer Sichtschutz für den Geruchsverschluss.

In unserem Bereich Sanitärtechnik finden Sie weitere interessante Artikel wie z. B. WC-Sitz, Handbraus, Wasserhahn oder Dichtungshanf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.