Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Uhren

  Uhren  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Uhren“
Überbegriffe
Armbanduhr
Klassische analoge und di­gitale Armbanduhren für Damen und Herren.
PC-Funkuhr
Stellen atomgenaue Uhr­zeit für PC-Netzwerke zur Verfügung.
Projektionsuhr
Damit lässt sich die Uhrzeit bequem von Wand oder Decke ablesen.
Sanduhr
Lässt Sand durch eine enge Öffnung von einem Glasbe­hälter in einen anderen rie­seln, um eine bestimmte Zeitspanne anzuzeigen.
Stoppuhr
Zeit messen mit Start- und Stoppfunktion, ideal für Schule, Labor und Sport.
Tischuhr
Uhr zum Aufstellen mit diversen Funktionen wie Datumsanzeige oder Weckfunktion.
Wanduhr
Uhr zum Befestigen an der Wand.
Wecker
Uhr mit Weckfunktion, mit analoger oder digitaler An­zeige erhältlich.
Weltzeituhr
Zeigt Zeiten mehrerer Zeit­zonen an..
Uhrwerke und Zeiger
Einbauuhr
Hauptuhr
Weitere Informationen zum Thema Uhren
^

Uhren – behalten Sie die Zeit im Blick

Damit Sie immer pünktlich zu Ihren Terminen kommen und nie ein wichtiges Event verpassen, müssen Sie den Überblick über die Zeit behalten. Damit dies möglich wird, sollten Sie auf den Zeitmesser schlechthin zurückgreifen. Ohne Uhr geht heutzutage gar nichts. Orientierung, Koordination und Organisation gehören zu einem perfekten Zeitmanagement. Nicht umsonst heißt es - Pünktlichkeit ist eine Zier.

Welche Uhr soll es sein?

Je nach Verwendungszweck und dem Ort, an dem die Uhr eingesetzt werden soll, unterscheiden sich Form und Größe sowie die individuelle Einzel- und Zusatzfunktionen, die die Uhr mitbringt. Damit die Übersichtlichkeit erhalten bleibt, sollten Sie das Modell so wählen, dass eine optimale Bedienbarkeit und vor allem eine gute Lesbarkeit der Zeitanzeige möglich sind.

Die Wanduhr

In Bürogebäuden, in der Kantine und in Werkshallen etc. werden Wanduhren  eingesetzt. Sie sind groß und arbeiten im Bereich des Ziffernblattes oder der Digitalanzeige mit starken Kontrasten. Meist werden die Farbgebung schwarz und weiß eingesetzt, um auch noch von Weitem eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Auf Zusatzfunktionen wird verzichtet, da lediglich die Orientierung an der Zeit und der zeitliche Informationsgehalt von Bedeutung sind. Weltzeituhren zeigen an, wie spät es auch in anderen Teilen auf der Erde ist. Am Flughafen oder bei internationalen Aktivitäten ist eine solche Uhr unverzichtbar.

Der Wecker und die Tischuhr

Von der Größer her sind die beiden Uhrtypen fast identisch. Der Wecker hat neben der Zeitanzeige die Hauptfunktion, zu bestimmten, einstellbaren Zeiten einen Alarm abzugeben, der deutlich macht, das eine vorbestimmte Zeit erreicht ist. Das morgendliche Aufstehen wird dadurch möglich. Kein Verschlafen mehr, so dass Sie immer pünktlich auf Arbeit erscheinen.
Tischuhren werden auf Schränken oder Tischen platziert und verfügen meist auch über eine Weckfunktion, die Sie auf bestimmte Termine aufmerksam machen kann. Ein gestellter Wecker kann Sie rechtzeitig informieren, dass ein Ereignis anliegt. Tischuhren zeigen häufig noch das Datum an und geben Ihnen dadurch alle wichtigen zeitlichen Informationen. Das „Wann“ ist hierbei entscheidend. Verschiedene Designs von rustikaler Kaminuhr bis hin zum digitalen Kunstwerk sind möglich. Projektionsuhren werfen ein Bild der Zeitanzeige an Wände und Decken und sorgen für eine gute Sichtbarkeit, auch bei Dunkelheit, mit dem gewissen Etwas.

Armbanduhren – klassisch oder modern

Mit einer Armbanduhr führen Sie Ihren persönlichen Zeitmesser immer mit sich. Sie behalten immer den Überblick, egal, wo Sie sind. Eine Armbanduhr ist nicht nur ein wichtiges und unverzichtbares Informationsgerät, sondern zum Teil auch ein Prestigesymbol und modisches Accessoire. Armbänder, Ziffernblatt und Uhrengehäuse bilden eine Einheit, die ein präzises Uhrwerk in sich aufnehmen und Sie über die Uhrzeit informiert. Taschenuhren sind eine edle Alternative und vermitteln an einer Uhrenkette Stil und das Besondere.
Multifunktionsuhren bieten Ihnen noch mehr. Sie sind kleine kompakte Allrounder. Taschenrechner, Thermometer, Höhenmesser und Stoppuhr, teilweise sogar Übersetzer, sind darin integriert. Umfangreiche Funktionen werden geboten. Aber Achtung: prüfen Sie, ob Sie ein solch umfangreiches Angebot benötigen, je mehr Funktionen, desto kompakter ist die Bedienung und Anwendung der Uhr.

Stoppen Sie die Zeit

Mit einer Stoppuhr ermitteln Sie, wie lange ein Vorgang dauert. Sie können so wichtige Grundlagen erstellen, um spätere Berechnungen vornehmen zu können. Im Sport, in der Chemie und in der industriellen Fertigung werden bestimmte Zeitintervalle gemessen oder ihre Dauer überprüft und zur genauen Einhaltung gemessen.
Sanduhren können verwendet werden, wenn eine bestimmte Dauer immer wieder benötigt wird. Beim Pulsmessen werden die Schläge gezählt, bis der Sand durch die Uhr gelaufen ist. Eine solche Uhr ist immer betriebsbereit und unabhängig von externen Energiequellen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.